NXPは、幅広い訪問者がアクセス可能なウェブサイトを提供することを約束しています。能力に関係なくコンテンツにアクセスできるよう、継続的に機能の向上に努めています。

文字サイズ

ブラウザのズーム機能を使用して、文字のサイズを調整できます。多くのWebブラウザでは、「表示」、「ズームイン」、「ズームアウト」を選択するか、キーボードの Ctrl +Ctrl - (Macの場合は⌘ + 、または ⌘ - )を押すことでアクセスできます。

イメージと代替テキスト

当社のウェブサイト上の多くの画像には、スクリーンリーダーや点字ディスプレイで読み上げることができる代替テキスト(代替テキスト)が含まれています。代替テキストは、イメージと同じ重要な情報を伝え、同じ目的を果たします。

リンク

リンクは、視覚的にスキャンし、スクリーンリーダーを使用して簡単に、明確かつ簡潔になるように書かれています。新しいウィンドウで開くリンクは、ユーザーに通知する新しい矢印( )で示されます。

また、ボタンやリンクに大きなタッチターゲットを配置し、クリックしやすくします。

JavaScript

弊社のウェブサイトはJavaScriptを有効にした状態で使用するのが最適です。ただし、JavaScriptやその他のスクリプトがナビゲーションや機能に使用される場合は、ブラウザがこれらのスクリプトをサポートしていない場合に備えて、別のメカニズムが用意されています。Javascriptを有効にする手順を見つけてください

サポートされているブラウザ

デスクトップPC
クロム Firefox Internet Explorer Microsoft Edge サファリ
71+ 78+ サポートの中止 18+ 14+
モバイル
アンドロイド iOSサファリ
5.1+ 12+

ビデオ

ビデオは、端末や帯域幅に応じて最適な形で視聴できるように設定されています。

NXP.comがホストするビデオは、上記の表に記載されているブラウザおよびオペレーティングシステムと互換性があります。ビデオを再生する際、標準の組込みHTML5プレーヤを使用するのか、Flashなどのプラグインを使用するのかは、ブラウザのバージョンや設定によって決まります。

キーボード操作

当社のサイトは、キーボードで完全に動作可能です。[ Enter] 、 [ Esc] 、 [ Tab ] 、 [ Shift + Tab ]キーを使用すると、サイト全体をナビゲートできます。