NXPとCohda Wireless、V2Xの迅速な開発を可能にするソフトウェア開発に合意

NXPとCohda Wireless、V2Xの迅速な開発を可能にするソフトウェア開発に合意

NXP Semiconductors N.V.はセキュアな車載通信アプリケーション向けソフトウェアで業界をリードするCohda Wirelessとのソフトウェア開発に関する合意を発表しました。この合意により、NXPはV2X標準の強化と追加のアプリケーションの迅速な開発のためにCohda Wirelessの先進的アルゴリズムへのフルアクセスが可能になります。

新たな合意のもとで、NXPはNXPのRoadLink™チップセット向けの強化ファームウェアをお客様に提供することが可能になります。このソフトウェア・ライセンス契約により、NXPとCohda Wirelessの共通のお客様は、V2Xとコネクテッド自動運転車(CAV)の迅速な開発が可能になり、製品開発期間の短縮と、よりセキュアなソリューションに対するニーズに対応できます。

NXPとCohda Wirelessの提携により、安全な意思決定のための重要な運転情報について、NXPのV2Xシステムによるセキュアな車車間通信が可能になります。曲がり角の周囲の「可視化」や車両の電子的隊列走行などのV2Xシステムの主要機能のいくつかについて、Cohda Wirelessの革新的ソフトウェアは大きなメリットとなります。セキュアで信頼性の高いV2X技術の開発は、他の通信ネットワークがない場合にも高度な自動運転を可能にする上で重要な役割を果たします。

2013年1月に、NXPはCiscoとともに、V2X、CAVソフトウェア開発をリードするCohda Wirelessに資本参加し、高度交通システム(ITS)の普及に向けて力を結集することになりました。NXP/CohdaのRoadLINK™技術とCohda WirelessのV2Xソフトウェア・アプリケーションは、デルファイ・オートモーティブのV2X通信プラットフォームを通じて、ゼネラル・モーターズ車などの量産車への採用が決まっています。

この契約の締結は、欧州の技術志向企業とオーストラリアの技術部門間の強力で継続的な関係の一層の強化を意味しています。合意の調印は、オーストラリアを公式訪問中のオランダのWillem-Alexander国王とMáxima王妃のご臨席のもと、シドニーで行われました。

関連情報

  • NXP/CohdaのRoadLINK™技術は世界各地のV2X通信の実地試験で使用される試験車両の60パーセント強に採用されています。今日までの延べ試験日数は100万日を超えています。
  • ミュンヘンで11月8日から11日まで開催されたelectronica 2016で、NXPはパートナー企業のDAFトラック、シーメンス、ホンダなどとともにV2X技術を紹介しました。リンク

  • コメント
    NXPのカー・インフォテインメントおよびドライバー・アシスタンス担当シニア・バイス・プレジデント兼Cohda Wirelessの取締役会メンバーであるTorsten Lehmannは「私たちは運転をより安全でセキュアにするため、Cohda Wireless社と情熱を共有しています」と述べ、さらに「このソフトウェアに関する合意により、NXPにとってV2Xプラットフォームのソフトウェア・デファインド・ラジオ機能のフル活用が可能になります。ファームウェアの所有とNXPのアルゴリズムの追加によって、私たちの共通のお客様にとり、システム性能のさらなる向上と製品開発サイクルの短縮が可能になります」と語りました。

    Cohda WirelessのCEOのPaul Gray氏は「私たちはNXPとの継続的関係を非常に嬉しく思います」と述べ、さらに「チップレベルでの協力により、私たちは現在、および、将来のV2XとCAV車を実現する革新的な新機能を迅速に開発できるようになりました」と語りました。

    関連写真はこちらでご覧いただけます。

    NXP Semiconductorsについて
    NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

    NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

    NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

    リリース日

    2016年11月15日

    お問い合わせ

    伊藤 利恵
    Tel: 050-3823-7030
    rie.ito@nxp.com