これは、お客様(個人として、またはお客様の雇用主の権限を与えられた代表者として)とNXP USA, Inc.(以下「NXP」)との間の法的合意です。製品サンプル(以下、「サンプル」と呼びます)を注文するか、またはその後サンプルを使用することにより、お客様は、本契約書のすべての条項に同意します。


サポート

NXPはサポートを提供する義務を負いません。ご希望の場合は、NXPに連絡し、問題を報告し、サンプルに関する提案を提供することができます。NXPは、このような問題の報告や提案に何らかの形で対応する義務を負いません。NXPは、お客様にサンプルの更新版を通知または提供する義務を負うことなく、いつでもサンプルを変更することができます。

保証なし

NXPは、法律で認められる最大限の範囲で、サンプルに対するいかなる保証も明示的に放棄します。サンプルは「現状のまま」提供され、明示的であるかまたは黙示的であるかにかかわらず、商品性、特定目的への適合性、または非侵害の黙示的保証を含み、かつこれらに限定されないあらゆる保証を否認します。お客様は、サンプルまたはサンプルを使用して設計する一切のシステムの使用または運用によって生じるすべての損害に対して責任を負います。本契約のいかなる条項も、NXPによる保証または表明として、サンプルまたはサンプルを使用して開発または組み込むシステムが第三者の知的財産権を侵害しないことを解釈することはできません。

補償

お客様は、(1)お客様によるサンプルの使用、または(2)お客様による本契約の条項および条件の違反に関連するあらゆる請求、責任、および費用(妥当な弁護士費用を含む)からNXPを完全に保護し、補償することに同意するものとします。

対人地雷

サンプルは、対人地雷に使用するために設計または認可されてなく、お客様はそのような目的に使用しないことに同意します。NXPからの要請に応じて、お客様は書面による証明書を提出し、お客様も当社のお客様も対人地雷でのサンプルの使用を使用または許可しないものとします。

再販売は禁止されています

お客様は、実質的な価値が付加された回路またはソフトウェアを含むお客様の販売品に統合された場合を除き、仲買業者、輸出業者、またはその他を通じてサンプルを再販しないものとします。お客様が本項の条件に違反した場合、NXPの取消権に加えて、NXP、その役員、従業員、および販売業者に対し、弁護士費用および費用を含む再販売に関連する一切の責任を完全に補償することに同意するものとします。

重要なアプリケーションに関する免責事項

サンプルは、外科的に体内に埋め込まれる製品、生命維持製品、またはサンプルの故障が身体的な障害や死亡をもたらす可能性があるその他の製品で使用することを目的に設計または認可されていません。お客様またはお客様の顧客が、このような意図しない使用または不正使用に対してサンプルの使用を使用または許可した場合、お客様は、NXPおよびその関連会社、ならびに各役員、従業員、および販売業者に対し、弁護士費用を含むそのような使用に関連するすべての責任を完全に免責することに同意するものとします。

責任の制限

NXPは、契約、不法行為、その他のいかなる場合においても、偶発的、特別、間接的、間接的又は懲罰的な損害(使用損失、時間的損失、不便、商業的損失、又は利益損失、貯蓄を含むがこれに限定されない)に対して、一切責任を負いません。あるいは、売上の全額が法律で要求されないこともある。

法令等の遵守

お客様は、米国輸出管理局または他の適用法域の輸出または輸入の管理または制限を含むがこれに限定されない、連邦、州、および地域のすべての適用法に従って本品を使用しなければなりません。これには、第15条に規定される「軍事目的」または「軍事目的」の使用者(中国、ロシア、ベネズエラの場合)に限定される制限は含まれません。§ 744.21サービス利用者は、サービス利用者またはサービス利用者のライセンシー(存在する場合)が、輸出制限に違反して、本サンプルを輸出又は送信する意思を直接または間接に有しないこと、また輸出又は送信しないことに同意する。

法律の選択;裁判地;制限

お客様は、アメリカ合衆国およびテキサス州の法令が、法の抵触に関する原則の適用を除いて、本契約書またはサンプルに関するすべての問題に適用されることに同意し、あらゆる訴訟がアメリカのテキサス州トラビス郡に所在する州裁判所または連邦裁判所の専属的管轄権に服することに同意します。お客様は、相反する法令がある場合でも、本契約書またはサンプルに起因または関連する請求または訴訟原因について訴えを提起する場合は、その請求または訴訟原因の発生日から1年以内に提起しなければならず、これを経過した場合は一切訴訟提起することができないことに同意します。

サンプルラベル付け

NXPの商標、ブランド名、ロゴの使用は許可されていません。

完全契約

本契約は、本契約の主題に関するお客様とNXPとの間の完全な合意であり、書面または口頭による事前のすべての連絡、交渉、了解、合意または表明に優先します。本契約は、お客様とNXPが実施する書面によってのみ修正することができます。

可分性

本契約のいずれかの条項が無効または執行不能な理由で保持されている場合、本契約の残りの条項は損なわれず、無効または執行不能な条項の変更または交換がユーザーまたはNXPに重大な利益を奪う場合を除き、本契約は直ちに終了します。

保証の否認

NXPは、本サイトまたは本サイトにリンクされた、または本サイトからリンクされた他のウェブサイトのコンテンツの可用性、使用、適時性、セキュリティ、妥当性、正確性、信頼性、および使用の結果、またはその他の点で尊重される結果について、いかなる保証も表明もしません。本サイトの利用を通じたダウンロード等による内容の取得は、お客様自身の裁量と責任によるものであり、当該内容のダウンロードや本サイトの利用に起因するユーザのコンピュータ・システムに対する損害やデータの損失については、お客様が全責任を負います。本サイトのコンテンツは、「現状有姿」かつ「提供可能な範囲」で提供され、明示、黙示を問わず、いかなる保証も伴うものではありません。NXPは、適用される法律に基づき可能な限り、商品性、特定目的への適合性、非侵害、その他の権利侵害に関する黙示的保証を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)明示または黙示の保証を一切行いません。一部の法域においては、黙示的保証の存続期間に関する除外や制限が認められていません。その場合、上記の制限や除外は適用されない場合があります。お客様がNXPから入手した口頭または書面によるアドバイスや情報は、この保証の免責事項を変更するものとみなされず、保証を作成するものでもありません。

権利放棄なし

NXPによる本契約の条項の違反の権利放棄は、同条項または異なる条項の他の違反または後続の違反の権利放棄とは解釈されません。