NXPは、nxp.comで製品予算の価格とステータスを提供します。

標準価格とは、画面に表示された個数を大量購入した場合の、1個あたりの米ドル建てのメーカー希望小売価格のことです。すべての価格は、米ドル建てで概算見積用にのみ提供され、予告なく変更される可能性があります。特定の数量の見積もりについては、最寄りのNXP Semiconductors DistributorまたはNXP Semiconductors Sales オフィス(英語)にお問い合わせください。

特定の製品については、NXPから直接購入することもできます。これらの製品には、デバイス番号の横に「NXPから購入」ボタン 「NXPから購入 」ボタンがあります。このボタンをクリックしてデバイスをショッピングカートに追加し、価格を表示してください。詳細については、 「Buy from NXP and Samples Program FAQ 」を参照してください。

製品ステータスは、製品の在庫状況を参照し、製品ライフサイクル (PLC) コードと結び付いています。このウェブサイトでは、以下の製品ステータスが表示されます。


標準価格と在庫状況の表示

標準価格と在庫状況を表示する方法は2つあります。

方法1:

部品番号または部品番号の一部がわかっている。

  1. このページの右上にある部品番号の検索ボックスに、部品番号または部品番号の一部を入力します。
  2. 結果表にステータスと予算の価格設定が表示されます。

方法2:

部品番号を持っていませんが、部品が属する製品ファミリを知っています。

  1. このページまたは任意のページのトップナビゲーションメニューの「製品」ドロップダウンを使用して、目的の製品概要ページに移動します。
  2. 主要製品グループを選択します。
  3. 宛先ページから、製品ツリーをナビゲートして製品の要約ページに移動します。
  4. 製品の概要ページで、左側のナビゲーションメニューの[Orderable Parts] (注文可能なパーツ)をクリックします。
  5. ステータスと予算の価格設定は、「受注可能部品」テーブルに表示されます。