恩智浦致力于打造一个对广大访问者都友好的网站。我们不断努力改进我们的功能,便于访客无障碍访问网站内容。

文字大小

您可以使用浏览器的缩放功能来调整文字大小。 在多种网页浏览器中,可以通过选择“视图”、“放大”、“缩小”或按键盘上的Ctrl +Ctrl - (Mac系统为⌘ +⌘ -)来调整字体大小。

图片及旁白

我们网站上的多数图像都配有旁白,可以通过屏幕阅读器或盲文显示器朗读。旁白传达的基本信息以及使用目的与图片相同。

链接

网页链接简洁明了,便于视觉扫描和屏幕阅读器使用。在新窗口中打开的链接会用右上箭头()标示,以告知用户。

我们还在按钮和链接上设置了大字号点击目标,以方便点击。

JavaScript

启用JavaScript,网站效果更佳。然而,在导航或功能中使用JavaScript或其他脚本时,如果您的浏览器不支持这些脚本,我们将提供替代机制。查找启用JavaScript脚本的说明

支持的浏览器

台式电脑
Chrome Firefox Internet Explorer Microsoft Edge Safari
71+ 78+ 停止支持 18+ 14+
移动设备
Android iOS Safari
5.1+ 12+

视频

视频的传输方式可确保在不同设备和带宽上获得最佳观看体验。

恩智浦官网托管的视频兼容上表所述的浏览器和操作系统。根据每个浏览器的版本和设置偏好,我们的视频引擎可以依托标准的内置HTML5播放器或插件(如Flash)播放视频。

键盘导航

我们的网站完全可以通过键盘操作。使用EnterEscTabShift + Tab键,您可以顺利浏览整个网站。