微软、恩智浦、IAV及合作伙伴在CES 2017上展示在安全、可靠及个性化自动驾驶方面的创新成果

2017年1月3日–美国拉斯维加斯——在2017年1月4日至8日于拉斯维加斯举行的美国消费电子展(CES 2017)上,微软公司、恩智浦、IAV以及合作伙伴Cubic Telecom、Esri和Swiss Re将携手通过高度自动化的驾驶演示和体验展示对安全、可靠的端到端自动驾驶的愿景。

CES参观者可在拉斯维加斯会议中心Gold Lot/北广场NP-2试驾高度自动化的汽车,亲身感受云服务和人工智能如何帮助实现个性化的驾驶体验。参观者将亲眼见证汽车如何安全地互相“交谈”,如何通过监测周围环境来提升安全性,以及如何适应不同的驾驶风格,为人们带来更具个性化的驾驶体验。参观者还将了解这些新兴技术如何推动全新的、弹性保险模式。

CES上的概念演示将融合以下技术:

  • 微软将会展示一些未来场景,描绘人工智能机器人如何帮助提高驾驶员的人身安全,以及如何利用日历和个人偏好,并与之完美融合。微软还会基于V2X、雷达、摄像头以及激光雷达等传感器数据,利用Azure云来实时分析交通状况和行人密度。
  • 恩智浦将会展示如何利用车对车(V2V)和车对基础设施(V2I)的安全通信来改善道路安全和交通状况。案例将包括碰撞警报、智能交通灯以及交叉路口处的驾驶隐患探测,所有这些案例都基于恩智浦的RoadliNK产品。恩智浦与Delphi和Savari携手合作,共同开发车载装置和路测装置。
  • IAV开发的高度自动化驾驶技术。自动驾驶在改善城市交通拥堵并治理相关的‎污染问题方面起着相当重要的作用。高度自动驾驶汽车可与基础设施、行人以及微软 Azure云端连接,从而使汽车能够自动以安全的方式对周边环境做出反应。
  • Esri的地理和空间分析技术会与微软的Cortana通信,提供地理空间环境信息,从而提高道路行驶安全和整体驾驶体验。Azure云端的Esri企业级GIS平台服务可以提供地理环境信息和分析,帮助更好地了解驾驶行为和预测道路状况,从而改善交通状况,并且会在生态系统中分享互联汽车的传感器数据。这些功能使智能城市更快地对新问题做出反应,比如修缮不安全的坑洼路面,或者清除道路上的危险物体。
  • Swiss Re的智能保险模式模拟了个性化的弹性保险类别,利用微软 Azure技术来提供未来的互联移动解决方案。
  • Cubic Telecom提供的全4G LTE连接不但支持高品质的无间断信息娱乐功能,同时还支持包括Wi-Fi热点服务、个人应用程序等在内具备竞争力的捆绑服务计划。

微软企业业务开发部副总裁Kevin Dallas说道:“随着汽车智能化程度不断提高,它们也需要更高的软件和分析能力。我们在CES 2017上的这次协作是又一个实例,展示了我们如何携手继续实施测试,如何找出优势,以及如何帮助汽车制造商打造真正个性化的驾驶体验,让汽车能够学习驾驶员的独特习惯并随时间做出改进。”

恩智浦半导体汽车业务部资深副总裁兼首席技术官Lars Reger表示:“自动驾驶汽车必须绝对安全、可靠。这就需要:第一,高性能传感器阵列;第二,功能强大且辅以云连接的检测和传感器融合系统;第三,业界领导者之间的高效系统协作。我们在CES上的这次联合演示同时具备了上述所有因素,这让我们感到非常高兴。”

IAV主动安全和驾驶辅助部门资深副总裁Karsten Schulze提到:“IAV提供了好几辆试驾车,用于展示这项未来技术在欧洲和美国的发展现状。这些汽车之前已经行驶过很长的路程,其中几乎没有驾驶员手动干预。”

如果想要观看互联汽车现场演示,CES参观者可于1月5日至8日期间前往拉斯维加斯会议中心北广场Gold Lot/NP-2参加试驾活动。届时,参与展示的所有公司高层都会出席,现场为大家详细讲解相关技术。

媒体演示:

媒体成员可以预约1月4日(媒体日)的演示时间,也可以选择1月8日之前的任意时段前往。请给我们发送电子邮件,以便我们可以安排时间。

所有合作伙伴的网站链接:

Microsoft(Nasdaq “MSFT” @Microsoft):www.microsoft.com

恩智浦半导体(NASDAQ “NXPI” @NXP):www.nxp.com/automotive

IAV汽车工程公司:https://www.iav.com/

Esri:(@Esri) http://www.esri.com/

Swiss Re:http://www.swissre.com/

Cubic Telecom:www.cubictelecom.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com