恩智浦、万事达卡和Visa变革数十亿物联网设备的移动支付方式

恩智浦全新mWallet 2GO安全服务支持万宝龙TWIN智能表带

阿姆斯特丹,2018年6月7日讯 – 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)、万事达卡(纽交所代码:MA)和Visa今天联合宣布推出新服务mWallet 2GO,这是一款在恩智浦的安全Service2GO平台上开发的白标签钱包服务。凭借此项新服务,恩智浦在业内率先推出全面的移动钱包开发解决方案,涵盖领先的硬件技术、周边软件以及生态系统集成。这一支付解决方案旨在简化开发、降低成本并缩短OEM(原始设备制造商)为任何可穿戴、移动或IoT(物联网)设备添加移动支付功能所需的时间。

德国奢华书写工具、手表、珠宝和皮革制品制造商万宝龙率先在TWIN智能表带上推出基于mWallet 2GO的移动钱包解决方案。

万宝龙新技术总监Felix Obschonka博士表示:“万宝龙的精密和工艺传统在TWIN智能表带中获得了延续。在这款新颖时尚的智能表带中,我们将高端材料与先进技术结合,为客户钟爱的手表增加方便、安全的支付功能,让他们在享受时尚和便利的同时,得心应手地处理电子使用情景。”

恩智浦安全交易与身份识别解决方案资深副总裁Rafael Sotomayor表示:“mWallet 2GO将我们市场领先的芯片产品扩展到全面的移动支付服务和系统解决方案领域。继MIFARE 2GO推出之后,这再一次证明了恩智浦处于变革整个生态系统的前沿。公司在全球不断取得移动支付应用领域的成功,进一步确认了恩智浦的市场地位,为激动人心的新安全支付设备推向市场铺平道路。”

这是第一款真正端到端的解决方案,集成了恩智浦的先进技术,包括近场通信(NFC)、安全单元(SE)、NFC中间件,SE JavaCard操作系统,SE应用程序、SEMS(安全单元管理服务)、钱包应用程序和软件开发人员套件(SDK)、钱包服务器和MDES(万事达卡数字支持服务)以及VTS(Visa令牌服务)令牌平台,为OEM提供经预认证和系统验证的整体解决方案。

万事达卡欧洲数字支付和实验室执行副总裁Paolo Battiston表示,“我们非常高兴恩智浦成为我们在互联消费电子设备领域的最新合作伙伴,这将为每位购物者提供更加简单、安全和便捷的支付方式,并支持发卡银行提供更多的差异化的产品和服务。通过与恩智浦的合作,万事达卡借助恩智浦Loader Service提供一种简单优化的方法来确保安全性,并且我们预计mWallet 2GO同样将获得青睐。”

Visa公司全球产品和解决方案资深副总裁Matt Dill表示,“随着商业环境从个人电脑、智能手机和平板电脑扩展到形状和尺寸各异的连接端点,拥有合作伙伴网络和正确的技术已经成为提供出色体验的基础。感谢恩智浦的努力,消费者最终将获得更多支付方式,并能在日常生活实现快速、安全和便捷的支付。”

恩智浦安全Service2GO平台孵化了多项安全服务。MIFARE 2GO于2018年2月推出,将基于MIFARE的数字化交通证书管理移动到物联网设备上。通过对拉斯维加斯单轨电车公司通勤系统的支持并完全集成到Google Pay中,该安全服务已面向20多亿安卓活跃用户开放。作为首批发布的服务,mWallet 2GO和MIFARE 2GO展示了公司致力于超越芯片解决方案,转向以完全集成服务和平台作为商业模式的思考。端到端解决方案将服务提供商与物联网OEM厂商连接起来,使他们能够加快创新,提供出色的云-节点安全性和可扩展性。

nxp

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

厉容

办公电话:+86-10-8520 6202

电子邮箱:rong.lee@ogilvy.com