恩智浦发布新的LPC微控制器系列产品,巩固其在MCU市场的领先地位

全新亮点

  • 新的LPC800和LPC54000系列MCU丰富的基于ARM® Cortex®-M的器件产品组合,满足下一代消费类和工业类物联网应用的需求
  • NXP今年会发布五个新LPC微控制器系列。LPC546xx MCU是今年的排头兵

拉斯维加斯 –(CES 2017)– 2017年1月4日——在CES® 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq: NXPI)正以LPC800和LPC54000系列MCU的路线图,定义通用市场微控制器的新用途。这些新一代MCU提供了极高的灵活性,而且器件产品组合非常健全,不仅具有高集成度,还兼有卓越的易用性和能效比,非常适合未来的物联网(IoT)应用。恩智浦今天宣布推出其2017年首款新LPC MCU系列——LPC546xx,该系列器件不仅在动态功耗上更进一步,而且还配备高级外设,在市场上提供了极具灵活性和价格竞争力的产品组合。

恩智浦微控制器业务线资深副总裁兼总经理Geoff Lees表示:“2017年的LPC MCU路线图建立在我们已经向全球消费者和工业客户出售超过10亿件ARM微控制器的基础上。这次大力推出的微控制器产品组合强调了我们对LPC平台产品长期供货的承诺,也展现了我们为进一步扩充创新型解决方案产品组合所做的重大投资。”

恩智浦副总裁兼低功耗MPU和LPC MCU产品线总经理Joe Yu表示:“在这个智能设备急剧增长且日益互联的世界中,恩智浦正在颠覆市场的认知,引领着行业掀起高能效嵌入式应用的新一波浪潮。我们最新的微控制器系列将要开创出一个新的途径,使市场对MCU的看法发生重大转变。”

LPC800系列MCU:价格实惠的入门级8位MCU替代品。

LPC800系列MCU经过精心设计,在功耗、性能和价格实现了出色的平衡,是理想的8位替代MCU解决方案,可帮助用户的下一代产品迎接未来考验。这款低成本的32位MCU采用8位MCU应用设计人员所熟悉的外形结构,让他们可以轻松地从8位设计迁移过来,而且在降低成本的同时,还配备丰富的功能,包括:

  • 灵活的恩智浦开关矩阵,允许任意外设不受限制地与任意引脚进行配对
  • GPIO中断生成功能,具有布尔模式匹配特性
  • 灵活的PWM/定时器(也称为状态可配置定时器),让用户可以根据应用需求对PWM/定时器功能进行编程
  • 直接存储器访问(DMA),支持所有串行接口和模拟外设

恩智浦计划于今年晚些时候扩充这一MCU产品系列,为开发人员提供增加存储器和提高集成度的选项。

耐氏集团主席Lauro Buoro表示:“耐氏致力于利用自动化来简化日常生活体验,从而改善我们客户的生活质量。而要将这个愿景变为现实,我们需要一个能预测市场变化并在技术上保持领先的供应商。透过恩智浦的LPC800产品组合和规划路线图,我们相信他们已经清楚地认识到从私有8位/16位架构迅速向基于Cortex-M0+的MCU转变的需求。我们毫不怀疑LPC会继续处于市场领先地位,并很好地为我们对入门级MCU的长期需求提供支持。”

LPC54000系列MCU:适合所有人的主流系列。

LPC54000系列吸收了基于ARM® Cortex®-M3的LPC1768的所有优点,并在此基础上做了进一步改进,在性能和可扩展性上实现了出色的平衡。这个基于Cortex-M4的MCU系列配有多个通信接口,并搭载精确的低功耗内置振荡器和一个5 Msps的快速ADC,具有一流的能效和极高的设计灵活性。

宣布推出LPC546xx MCU系列

作为今年计划推出的五个新LPC产品系列的第一个系列,LPC546xx MCU系列经过量身定制,能够满足从汽车后装市场到工业控制面板、互联智能家电、数据集中器和通信集线器等各种消费类和工业类应用的要求。其他特性包括:

  • 宽动态主频范围,从极低频率到180 MHz的性能可扩展性。这让用户可以更快地完成复杂任务,从而优化应用的功耗。
  • 21个通信接口和出色的集成能力,包括以太网/云连接能力、集成物理收发器的全速和高速USB接口、SDIO和智能卡接口。
  • 双CAN FD控制器,增加了带宽并提高了数据速率和有效载荷
  • 集成高达1024x768的图形显示控制器,支持不同的显示配置
  • 外部存储器总线
  • Quad SPI闪存接口,通过替换策略缓冲器实现芯片内执行XIP。
  • 针对音频应用优化的外设,支持PDM到PCM的转换(用于语音识别)和小数PLL(用于USB音频桥接)。

Draupner Graphics公司的TouchGFX业务拓展经理Jørgen Mygind表示:“通过将LPC微控制器与我们的TouchGFX软件框架相结合,我们全球各地的客户已经能够用复杂的图形和动画来丰富他们的嵌入式物联网和显示应用。现在,随着LPC54608器件的发布,我们看到了下一代嵌入式GUI应用令人难以置信的市场潜力,该器件可以帮助客户突破当前寻求提高能效的障碍。”

上市时间

LPC546xx MCU系列计划于2017年3月开始批量生产并全面上市。这是计划于今年推出的五个新LPC微控制器系列中的第一个系列。其他的LPC54000和LPC800微控制器预计会于2017年第2季度、第3季度和第4季度陆续发布。点击此处查看LPC 2017路线图。如需了解更多产品详情,请在LPCmcu.org上关注我们,也可以访问NXP.com/LPC54000/NXP.com/LPC800。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com