恩智浦与Momenta在汽车级驾驶员监测系统领域展开合作

驾驶员监测系统在下一代新车评价规程和安全自动驾驶中发挥关键作用

荷兰埃因霍温/中国上海,2019年6月5日 — 全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)与中国自动驾驶软件解决方案商Momenta今日宣布将合作开发汽车级驾驶员监测解决方案(DMS),携手提升道路安全。该解决方案将为驾驶员注意力监测技术的发展提供基础,并助力汽车制造商满足下一代新车评价规程(NCAP)的要求。

DMS与高级驾驶辅助系统(ADAS)密不可分,对L3至更高级别的自动驾驶发展至关重要。这一系统利用深度学习算法,通过视觉技术监控并检测驾驶员注意力,并可在必要时发出碰撞预警。欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)也已决定在2020年前将驾驶员监测系统作为一种主要的安全功能纳入其新车评价规程当中。相关市场预测,到2026年该行业市场规模预计将超过10亿美元。1

恩智浦与Momenta携手打造的解决方案将结合高性能、低功耗架构的恩智浦开放视觉平台(S32V2)和Momenta的深度学习软件与技术,以达到优化、压缩和加速深度神经网络的目的,使其能在自动级DMS嵌入式平台上高效运行。

恩智浦副总裁兼ADAS产品线总经理Kamal Khouri表示:“恩智浦S32V2平台中集成的硬件加速器是深度神经网络处理的理想选择,它可以减少CPU使用和节省计算资源,并为车内的其他视觉处理任务提供更多的性能支持,从而帮助客户降低成本。Momenta的深度学习软件与恩智浦S32V2平台的结合,将为DMS应用提供强有力的解决方案。”

Momenta首席执行官曹旭东表示:“DMS是自动驾驶的重要组成部分。恩智浦在自动驾驶功能安全领域拥有数十年的专业积累。借助恩智浦S32V2平台的硬件架构和AI技术支持,我们的深度学习软件算法能够在低功耗和汽车级芯片上实现快速部署和高效运行。Momenta期待与恩智浦携手提供下一代自动驾驶解决方案。”

注:

1数据来源:Strategy Analytics 2019