恩智浦推出全面的MCUXpresso集成开发环境(IDE),便于灵活设计LPC和Kinetis微控制器产品组合

德克萨斯州奥斯丁,2017年4月4日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)今日发布了MCUXpresso集成开发环境(IDE),此IDE使得MCUXpresso软件和工具套件的可用性更加完善,为强大的微控制器产品组合(MCU)提供统一的开发支持。有了这款全新的IDE,客户能够使用同一软件套件,对当前流行的成千上万种基于ARM® Cortex®-M内核的恩智浦LPC和Kinetis MCU进行设计。

MCUXpresso IDE具有简单、可扩展的用户友好型接口和工具,能够运用广泛流行的MCUXpresso SDK和Config Tools的各种功能。这一功能丰富、基于Eclipse的框架使得强大的MCUXpresso软件开发解决方案更加完善,便于用户访问海量的全新项目向导并进行克隆,让设计师在定制创新产品时能够抢占先机,从而节省宝贵的时间。

恩智浦微控制器业务线资深副总裁兼总经理Geoff Lees表示:“如果设计工具简单易用且功能全面,我们的客户就更有可能抓住机会,为未来设计新一代卓越的创新产品。软件层面的统一为开发者提供了更多选择,便于他们针对各自的设计需求,选择最适合的优质控制器解决方案。恩智浦将继续引领设计潮流,不断扩充MCUXpresso软件和工具,以支持未来的各种产品,确保我们的客户能够用到市面上功能最全面的设计工具。”

MCUXpresso IDE

MCUXpresso IDE具有全功能免费版和专业升级版,凭借一套兼容工具,统一了Kinetis和LPC微控制器的开发支持。MCUXpresso IDE具备精心设计的快速入门界面、自动调试器检测和配置,还有直观的项目创建和克隆向导,便于开发者针对应用设计和多核开发的要求,对项目进行轻松设置和优化。MCUXpresso IDE的免费版支持全功能高级调试,不限制代码长度和代码分析,专业版中添加了高级跟踪功能,并且支持Freedom、Tower®系统、LPCXpresso板和定制硬件平台,使开发者能够保留原来的硬件投入。

MCUXpresso SDK和Config Tools

这款MCUXpresso SDK的发行版中添加了新器件支持,并且包含相关的示例和项目文件,以供在全新的MCUXpresso IDE中使用。此MCUXpresso SDK现在还支持恩智浦NTAG I2C Plus连接的NFC标签,以便实现家居自动化和消费类应用;很快还将支持FRDM-KW41Z开发板,该开发板用于实现要求Bluetooth®低能耗(BLE) v4.2和IEEE® 802.15.4 RF连接性的便携式、超低功耗应用。MCUXpresso Config Tools提供一种具备引脚和时钟工具的强大配置环境,可动态生成初始化C代码,并引导用户快速找到示例项目和基于web的工具,从而快速启动开发板项目。

如需恩智浦MCUXpresso软件和工具的分步指南,可访问FRDM-K64F Freedom开发板页面或LPC5460x OM13092开发板页面,也可参与MCUXpresso在线社区的讨论。

欲知MCUXpress IDE的更多信息,请访问:www.nxp.com/mcuxpresso/ide

欲知MCUXpresso Config Tools的更多信息,请访问:www.nxp.com/mcuxpresso/config

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com