恩智浦为2018年俄罗斯世界杯决赛提供创新安全连接技术,打造智能体育场馆体验

恩智浦的MIFARE在世界级活动中提供非接触式智能体验,其NTAG NFC技术助力官方阿迪达斯比赛用球实现互动

俄罗斯莫斯科 - 2018年7月12日 – 智能体育场馆解决方案的先驱和创新者恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布,其MIFARE®产品为火热进行的2018年俄罗斯世界杯(2018 FIFA World Cup Russia™)比赛,包括7月15日举行的决赛,提供安全的非接触式票务服务。比赛门票内的恩智浦非接触式芯片解决方案帮助球迷快速、便捷且安全地进入俄罗斯壮观的世界杯体育场馆。此外,官方比赛用球阿迪达斯Telstar 18也采用了恩智浦的NTAG NFC技术,以实现全新的互联体验。作为迄今为止最具创新性的世界杯用球,NFC技术实现了足球与智能手机间的互动,能够展现每个足球的具体细节并提供特殊的挑战模式,让用户在国际足联世界杯期间进行比拼。

全球范围内的智能体育场馆正在大力采用连接解决方案和物联网(IoT),致力于为球迷带来迷人便捷的个性化体验。2018年国际足联世界杯是全球规模最大的体育赛事之一。由于大型现场活动需要大量门票,这些活动已经成为诈骗者的主要目标。在最近的公告中,国际足联强调了打击二次售票市场,提高球迷安全和保障的必要性,为所有观众提供公平的票价计划。

利用RFID技术提高欺诈预防能力

为了打击非法交易和门票欺诈,提高活动的整体安全性,所有2018年国际足联俄罗斯世界杯官方门票均配备恩智浦MIFARE Ultralight® EV1非接触式IC,这是一块智能射频识别(RFID)芯片,可通过特殊的独创签名鉴别真伪。IC内嵌在每张门票中,存储有关比赛场次和门票真伪的信息,从而保护观众免受仿冒品的困扰,并能帮助国际足联世界杯的组织方深入了解门票灰色市场。

只需将门票轻轻一触,世界杯比赛的所有观众就可以轻松进入场馆。与条形码或二维码门票相比,使用非接触式RFID解决方案的观众只需要在入口处的非接触式读卡器上轻触门票即可完成验票,由此提高检票速度和入场速度。在2017年俄罗斯国际足联联合会杯上,基于同样MIFARE产品的电子票务解决方案因其易用和能够检测仿制门票的能力,让众多球迷倍感惊喜。

恩智浦副总裁兼安全移动和零售总经理Markus Staeblein表示:“我们始终致力于为世界各地的活动提供便利的票务和安全支付体验。2018年国际足联世界杯再次选择经过事实验证的MIFARE产品,继续信任恩智浦为无缝球迷体验提供支持,同时保护球迷和组织方免受针对性的门票伪造。”

全新的互联球迷体验

世界杯官方比赛用球首次采用嵌入式NFC技术,由此实现全新的互动功能。得益于恩智浦NTAG® NFC解决方案,球迷只需轻拍他们的智能手机,就可以与全新阿迪达斯Telstar 18进行互动。每个足球都会生成一个唯一标识符,为客户解锁独家内容和信息。个性化和能够感知位置的体验会显示每个足球的具体信息,并在2018年国际足联世界杯期间为用户提供挑战模式。因此,恩智浦领先的NTAG NFC技术提供直面用户的通信渠道,由此吸引、娱乐和留住球迷。

智能体育场馆技术解决方案的领导者

恩智浦是智能体育场馆技术革命的领导者,自2004年以来一直致力于为体育场馆提供支持,在维也纳、台北和土耳其一直是全球重要体育赛事值得信赖的提供商。通过使用RFID和非接触式解决方案实现访问控制、小额支付或用户参与,活动组织方就可以获得宝贵的观众数据和准确的参赛者分析。这些结果可用于改善运营,提供更个性化的球迷体验,从而提高活动收入。恩智浦致力于通过创新和安全的连接解决方案,帮助体育场馆运营商实现目标:


  • 非接触式活动票务解决方案,能够方便快捷地进入体育场馆、贵宾区、培训中心和运动员居住区
  • 无现金小额支付功能,可在体育场馆内快速安全地购买产品
  • 支持NFC的商品简介可在提供更个性化和迷人的客户体验的同时,打击假冒伪劣
  • RAIN RFID技术可用于跟踪参赛者的动作,并可实现对于活动设施的便捷访问
  • 适用于蜂窝基础设施的高性能射频功率器件

要详细了解2018年国际足联俄罗斯世界杯门票中的恩智浦MIFARE Ultralight EV1非接触式IC,请访问https://www.mifare.net/en/products/chip-card-ics/mifare-ultralight/mifare-ultralight-ev1/

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦、恩智浦徽标、MIFARE、MIFARE Ultralight和NTAG是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

厉容

办公电话:+86-10-8520 6202

电子邮箱:rong.lee@ogilvy.com