恩智浦为Hexiwear提供新型MikroElektronika NFC click模块,提供即插即用解决方案,扩展智慧家居和物联网的可穿戴平台

新模块可将NFC作为几乎任何电子设备的智能附加设备;各种产品和附属接口板简化了集成过程,消除了使用NFC的障碍


拉斯维加斯 – 2017年1月4日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布将利用恩智浦的新型MikroElektronika NFC click 模块,以最简单的方式将近场通信(NFC)技术集成到Hexiwear可穿戴设备中。新模块是mikroBUS™扩充板,带有恩智浦通用NFC PN7120 IC控制器,让NFC的集成更简单。NFC click 模块支持家电、可穿戴设备、配件和其它低功率设备在智慧家居和物联网(IoT)中的配对、个性化、扩展用户接口、维护、逻辑接入控制和其它典型NFC应用。

MikroElektronika业务开发主管Djordje Marinkovic博士表示:“恩智浦提供的新型即插即用NFC click board™支持Hexiwear设备的各种NFC应用。它以最精简、便捷的方式利用已有的NFC设备。”

为Hexiwear提供的NFC click模块能让开发人员简单地运用NFC在恩智浦PN7120芯片的卡仿真、读与写和点对点模式中的各种能力,从而免除了复杂的NFC集成,这些潜能是用于与现有NFC基础设施交互的原型设计和原型新理念的理想要素。Hexiwear SDK中包括了所有必要的NFC驱动程序。

NFC click也与其它开发平台兼容,包括恩智浦的Freedom开发板,这些平台是小型低功率、经济高效评估和开发平台,用于对Kinetis MCU系列进行快速应用原型制作和演示。

恩智浦PL NFC基础设施与消费电子部总经理Paul Hubmer表示:“恩智浦相信市场潜力,我们的开发人员将运用他们的创新思维,用NFC click模块提供必要工具,将他们的智能NFC交互理念快速地变为现实。我们的NFC控制器集成了固件,支持各种应用,属于我们将NFC技术应用于通用快速原型制作平台核心战略的组成部分。”

NFC click和NXP PN7120详细信息

NFC click由MikroElektronika与恩智浦联合开发,完全符合NFC论坛规范。新线路板通过符合NCI 1.0主机协议的mikroBUS™ I²C接口与目标线路板MCU通信。恩智浦的PN7120 通过其集成固件提供高级API,对主机MCU所需的资源更少,在设计中的集成更简单。它提供所有NFC协议。PN7120极大地消除了应用开发过程的不确定性和复杂性。PN7120采用运用完整操作系统的设计所需的NFC论坛NCI接口。可下载的Linux和Android驱动程序和支持工具让设计人员更关注于系统优化和差异化。MikroElektronika还为Hexiwear提供在mikroC for ARM®中编写的NFC click代码实例。

恩智浦计划在2017年第一季度发布另一款基于NTAG I²C plus (恩智浦的互联NFC标签系列)的NFC click扩充板。

Hexiwear信息

Hexiwear是完全开源平台,它将高端消费电子设备的时尚和易用性与精密工程开发平台的功能性和可扩展性相结合,适用于IoT边缘节点和可穿戴市场。Hexiwear的核心是低功耗高性能Kinetis K6x微控制器、支持BLE的Kinetis Kw4x多模式无线电系统芯片(SoC)、六个传感器、外部闪存、彩色OLED显示器和可充电电池。Android和iOS支持开源可定制应用。

关于MikroElektronika

MikroElektronika是适用于各种微控制器架构的各类硬件和软件开发工具(包括mikroC、mikroBasic和mikroPascal三种语言的编译器)的知名制造商。该公司也是mikroBUS™的发起方,—mikroBUS™是其几百种传感器和收发器扩充板(称为click boards™)的专用标准。MikroElektronika秉承提供易于使用、节省时间、有助于快速完成工作的软件和硬件工具的宗旨,此举吸引了众多爱好者和专业人士。更多详情:www.mikroe.com

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com