恩智浦全面扩充MagniV微控制器产品线,服务于不断增长的全球汽车电机控制市场

高集成度低频收发器提升安全性、便利性和系统效率

中国深圳,2016年9月27日讯 —(2016恩智浦FTF未来科技峰会)——恩智浦半导体(NASDAQ:NXpI)今天宣布推出NJJ29C0低频收发器,将其在汽车安全门禁技术上的领先优势扩大到车端系统。作为先进钥匙端设计的长期领导者,恩智浦现已实现完整系统解决方案,不仅具备工作距离更长和为最终用户提供更强的便利性,且成本更低、产品上市时间更快,为车厂及其一级供应商提供了更大的设计自由度。

恩智浦新型低频收发器NJJ29C0是业界首款集成了6通道Class D类低频驱动器、DC/DC升压转换器、微控制器和引擎防盗读写器的产品。NJJ29C0针对安全无钥匙门禁应用而设计,易于导入车辆电子控制系统中,支持迎宾灯、自动落锁等越来越受欢迎的功能。

恩智浦拥有丰富的汽车门禁控制解决方案,新型低频收发器NJJ29C0将匹配恩智浦的应答器、微控制器和射频发射技术。恩智浦汽车门禁控制解决方案支持HT3和AES加密算法,提供业界领先的安全防护。

恩智浦资深副总裁兼高级汽车模拟事业部总经理Jens Hinrichsen表示:“恩智浦是汽车门禁遥控控制领域的领导者。通过与飞思卡尔的并购,恩智浦在汽车微控制器市场建立起了强有力的地位。新型低频收发器NJJ29C0用于车端系统,扩大了恩智浦在安全汽车门禁领域的优势,丰富了恩智浦车身控制模块产品组合。”

NJJ29C0收发器适用于无钥匙系统汽车端系统,拥有最高集成度,包含6个全桥通道、防盗器、升压转换器和功率开关。此外,该器件还集成了一个Class D类低频驱动器,在较低温度时能提供较高的电源电流,改善工作距离和优化电源效率,为防盗器天线布置提供了更大的设计自由度。

更多产品特性:

  • 更长的备用引擎防盗通信距离
  • 3通道同时驱动,总电流最高达3A
  • 低功耗,更大的驱动电流
  • 6个唤醒输入/接口用于门把手,触发自主传输
  • 最长3米(典型值)的长电缆用于引擎防盗线圈
  • 支持灵活的天线设计

产品定价和上市时间

NJJ29C0首批产品计划于2017年第四季度上市。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXpI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov获取。

降低汽车电机控制系统设计难度加快产品上市速度

中国深圳,2016年9月27日讯 —(2016恩智浦FTF未来科技峰会)——恩智浦半导体(NASDAQ:NXpI)宣布扩大其业界领先的汽车电机控制微控制器产品系列,推出丰富的硬件、软件和集成电机控制解决方案以显著加快系统上市时间。利用恩智浦新型集成解决方案,只需10分钟即可搭建一个功能齐全的电机系统,从根本上简化了系统开发,大幅缩短设计周期。

恩智浦新型MagniV解决方案整合包括单片、高压微控制器电源、pHY和专用驱动器。此外,还拥有高级开发工具支持技术,如电机控制开发工具箱,电机控制调试工具(MCAT)和FreeMASTER等,可显著缩短调试周期。为了进一步加快上市时间,恩智浦的汽车数学运算和电机控制库(AMMClib)现在支持所有MagniV产品,此外还有专用开发套件作为硬件和软件参考方案。以此为实施平台,支持快速开发紧凑、高效的汽车电机系统。

恩智浦基于MagniV新的“省时”解决方案特别适合快速成长的中国汽车市场,以满足该市场汽车电子化的需求,特别是完美满足了汽车电机的快速增长和其对电路板体积越来越紧凑的要求。通过该方案,中国的OEM能更快的推出新产品,系统设计师也会非常青睐这种已经测试和认证过的方案,因其缩短开发周期的同时降低了风险。

恩智浦此次发布了17款新的MagniV微控制器,将其广受欢迎的产品线规模扩大了一倍以上,更加广泛地支持汽车系统和电机应用。新增产品与所有MagniV微控制器共用同一平台,以提升开发效率和优化软硬件复用。

恩智浦副总裁、汽车微控制器与处理器通用和集成解决方案业务总经理Manuel Alves表示:“车辆的持续电气化正在推动电机应用大幅增长,包括控制流体泵、散热风扇等众多汽车系统。恩智浦最新的MagniV MCU旨在从根本上降低与软件开发相关的复杂度并缩短开发时间,让全球的汽车系统设计人员了解电机控制,消除神秘感。”

产品和技术细节

恩智浦针对汽车电机控制应用发布的新产品包括:

  • S12ZVM MCU系列新增产品现在提供16kB到256KB嵌入式闪存,其新特点为片上物理层支持CAN或高压pWM (HV-pWM),并增加了更多liN版本以支持在不同应用(如泵和风扇等)、不同汽车制造商平台及多种通信协议上的软件和硬件复用。新成员S12ZVMA和S12ZVMB分别适用于MOSFET驱动的各种单向和双向直流电机应用。
  • S12VR系列新增了高性价比32引脚版本,提供16KB到32KB嵌入式闪存,主要针对中国及其他快速增长市场的防夹车窗和天窗应用。
  • 高度优化、可用于生产的汽车数学运算和电机控制库(AMMClib),可免费用于评估和开发。量产许可费已降低50%,并适用于恩智浦各种汽车产品线,包括S12 MagniV、S32K和MpC56xx/57xx 微控制器。
  • AMMClib中的新型高级电机控制算法,可支持单电阻或双电阻电流检测无传感器pMSM磁场定向控制。
  • 针对基于模型的软件开发的电机控制开发工具箱Motor Control Development Toolbox,以及FreeMASTER运行时调试工具FreeMASTER Run-Time Debugging Tool ,现已支持MagniV,向恩智浦所有汽车产品系列免费提供。
  • 稳健性迈上新台阶:根据封装选项,这些新产品支持AEC-Q100 Grade 0标准要求的全面汽车应用认证,可工作在高达150摄氏度的恶劣环境中。此外,所有新的MagniV产品都是根据严格的ISO26262标准开发,并附有安全指南,以符合功能安全要求。

上市时间

S12ZVM和S12VR全系列新产品现已上市www.nxp.com/MagniV。新产品S12ZVMA和S12ZVMB现向部分早期试用客户提供样品,将于2017年投入量产。新产品是恩智浦®产品长期供货计划的一部分,该计划确保至少15年的供应时间。若要了解条款和条件并获取供应产品的清单,请访问www.nxp.com/productLongevity

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXpI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com