恩智浦凭借业界领先的能效,扩展广受欢迎的LPC MCU产品组合

高达100 MHz的高能效为嵌入式设计师提供不折不扣的性能与低功耗

德国纽伦堡 – 2016年2月23日–(2016年嵌入式系统展会)——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出其下一代低功耗、多市场MCU产品系列 – LPC5411x。藉此,恩智浦将扩展其LPC54000系列MCU,提供更高的能效、大量串行外设、灵活的运行模式、CPU无效时的自主操作和用于语音识别DSP硬件。

LPC5411x MCU系列针对需要低功耗、“始终开启”处理能力的消费电子和工业应用,在能效与功能配置之间找到了正确的平衡。这包括游戏、USB配件、医疗保健设备、病人监护设备、IoT以及楼宇自动化方面的应用。LPC5411x MCU采用ARM® Cortex®-M4,工作模式电流低至80 µA/MHz。凭借业界领先的双核选项,LPC5411x MCU可以针对分级电源方案关闭Cortex®-M4并使用Cortex®-M0+执行较不繁重的任务,实现60 µA/MHz的更低工作模式电流。

该系列包含最高256KB Flash和192KB SRAM。如此大容量的SRAM为设计师提供了丰富的存储空间用于堆栈或数据缓存,以及在SRAM中运行大程序,进一步节约电能。专用片内DMIC子系统可大幅减少语音输入和处理所需的功耗,实现由电池供电产品中支持始终开启功能所需的严格能效。LPC5411x系列在实现低功耗的同时并未牺牲快速唤醒时间,它可以从全部掉电模式快速唤醒并立即开始处理。

其他嵌入式功能包括无晶振全速USB、一个5 Msps的 12位12通道ADC、CRC引擎、八个串行通信模块(每个都可配置为USART、SPI或I2C)、两个I2S和一个适用于Cortex-M0+的单周期乘法器。

恩智浦半导体副总裁、微控制器业务总经理Geoff Lees表示:“LPC5411x的能效拥有巨大的潜力,能够为游戏、医疗保健和消费电子行业,这些需要更高性能的产品创新提供强劲动力。LPC产品组合将为客户提供行业颠覆性的能效创新,LPC54000系列只是这个长期路线图的一个开端。”

产品演示

恩智浦将在与Malaspina Labs和Sensory合作创建的一个显示屏上演示其基于Cortex-M4的LPC5411x系列MCU的功效改进。LPC54114音频和语音识别套件及演示是2016年欧洲智慧生活巡演的一部分,将重点突出设计语音识别应用时的能效和易用性。2016年2月23-25日,您将在德国纽伦堡举行的2016年嵌入式系统展会上,看到停靠在恩智浦展台(4A展厅第220展台)的智慧生活卡车。

上市时间

  • LPC5411x系列将采用LQFP64 (10 x 10 mm)封装以及WLCSP49 (3.4 x 3.4 mm)封装。样品目前限量供应;带LQFP封装预计将于2016年5月开始量产。建议零售价为2.36美元起,10000件起订。
  • LPCXpresso54114评估板(OM13089)以及LPC54114音频和语音识别开发套件(OM13090)(包含标准评估板外加一个数字麦克风和显示屏扩展板)现在均为限量供应。

链接

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人。

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Ltd或其子公司在欧盟和/或其他地区的商标或注册商标。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com