恩智浦半导体推出高性能Layerscape®网络与数据中心减负片上系统解决方案

16个高性能ARM® 64位核心,先进的网络加速技术和100 Gbps以太网接口,采用低功耗的FinFET制造工艺

美国加州圣何塞,2017年10月4日(LINLEY处理器大会) - 全球先进的安全连接解决方案领导者恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI)今日宣布推出Layerscape系列目前最高性能的产品——LX2160A SoC。LX2160A专用于极具挑战性的高性能网络应用、网络边缘计算和数据中心减负。为了能够在网络边缘可信且安全地执行虚拟化云工作负载,新的分布式计算模型正在形成。

LX2160A具有16个高性能ARM Cortex®-A72核心,工作频率超过2 GHz,功耗低于30 W,支持100 Gbps以太网接口和第四代PCIe两种高速互连标准。除此之外,LX2160A处理器还支持线速的层二交换能力,并且具有数据压缩加速引擎和50 Gbps IPSec数据加密加速引擎。恩智浦的Layerscape处理器系列包括功耗在1 W以内的单核处理器到16核心LX2160A的各类解决方案,是目前最全的64位ARM处理器系列 。1

恩智浦半导体全球资深副总裁兼产品部总经理Tareq Bustami表示:“边缘处理将推动网络、计算和物联网基础设施下一阶段的成长。工作负载从云转移到边缘之后,延迟会随之减少,安全性增加,应变能力也会增强。LX2160A集成的性能和带宽为各种网络、数据分析和数据处理工作负载提供了一个理想的平台。”

Linley集团首席分析师Bob Wheeler表示:“众多网络服务提供商、云公司和工业物联网公司目前都在开发边缘计算,这个技术的一大优点是其能够降低云计算服务的延迟,提高隐私保护的力度,减少占用WAN带宽。恩智浦的Layerscape LX2160A处理器集成了16个核心和100 Gbps以太网接口,有助于ARM生态系统满足高性能边缘计算应用的需求。”

恩智浦以Open Daylight、OpenStack与OP-NFV®等支持云和网络功能虚拟化的开源项目为基础,支持并推动丰富的ARM虚拟化生态系统。恩智浦ARM处理器包含支持KVM和Linux®容器等虚拟化技术的硬件以及用于网络虚拟化加速的硬件加速引擎。恩智浦还支持DPDK、OVS和Virtio等符合行业标准的虚拟化API以及Debian和Ubuntu这两个标准的企业级Linux发行版。

如欲了解LX2160A SoC的关键要素,敬请点击此处访问。芯片样品和参考电路板将于2018年第1季度开始提供。

1 多核处理器指南,第四版;2017.Linley集团

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com