恩智浦加入O-RAN联盟,迎接开放式5G网络

巴塞罗那 - 2019年2月26日 -恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布加入O-RAN联盟,该组织基于虚拟化网络元件、白盒硬件和标准接口实现无线接入网。O-RAN联盟专注于网络智能、开放性、互操作性、自动化以及基于RAN的生态系统,与恩智浦5G产品路线图、战略合作和愿景相契合。恩智浦加入联盟后,将通过双方的合作关系大力扩展可供全球移动网络运营商使用的5G基础设施。

恩智浦与O-RAN联盟实现开放接口的愿景一致。开放性有助于无线网络行业全面创新,构建具有竞争力的生态系统,满足不断增长的移动数据需求,并为创新型高宽带服务带来新的收入流营造有利环境。

恩智浦数字网络事业部产品管理副总裁Noy Kucuk表示:“恩智浦为O-RAN联盟带来了30多年累积的经验和行业领先的无线网络专业知识。Layerscape®系列是基于Arm®的高性能通信处理平台,非常适合5G的高性能、软件定义网络要求。”

Arm基础设施事业部营销副总裁Mohamed Awad表示:“随着5G时代的到来,基础设施处理和传输数据的方式发生重大变化。O-RAN联盟有助于推动解决方案的创新,比如恩智浦基于Arm®Layerscape平台。”

恩智浦和ASTRI(香港应用科技研究院有限公司)正在合作利用LX2160通信处理器创建端对端5G RAN演示。ASTRI在通信系统、无线技术、基带算法、参考设计以及嵌入式L1/L2/L3系统集成方面拥有成熟的经验,是恩智浦推出此演示平台的理想合作方。

ASTRI新一代通讯网络副总裁Justin Chuang博士表示:“蓬勃发展的创新型产品生态网络将有力支持多供应商、可互操作、自主无线接入网络。在全球行业愿景、开放式社区以及O-RAN联盟的推动下,这一梦想如今终于成为现实。ASTRI很高兴与恩智浦继续开展长期稳定的合作,加快生态系统的进程。”

ASTRI在2019年世界移动通信大会(MWC 2019)上演示了基于恩智浦技术的CU/DU开发平台。