恩智浦指明电子护照领域的三大全球趋势

增强的功能性、更强的安全性以及移动ID整合方面的进步都在改变未来的出行方式

中国上海–2017年3月2日——全球电子政务解决方案的市场领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI),日前指明了电子护照(电子护照或生物特征护照)领域的三大发展趋势:越来越多的功能性、越来越强的安全性以及“虚拟移动身份认证”的兴起。

在全球已签发的9亿份护照中,有7.3亿是电子护照。电子护照已成为主要的流通护照。根据联合国从事国际航空旅行和制定电子护照标准监管的国际民航组织(ICAO)统计,有120个国家表示他们目前在签发电子护照。支持电子护照的基础设施也在扩展。目前,全球各地使用的自动边境口岸闸门(简称“ABC”)数量已超过5000个,每天执行2000万次以上的电子护照自助通关业务。

趋势1:越来越多的功能性

电子护照的功能性不断得到提升。ICAO最初推出的是BAC(基础访问控制),之后推出了EAC(扩展访问控制),目前正在向SAC(补充访问控制)协议迁移。现在所有电子护照都使用相同的数据格式,即局部数据结构(LDS),来存储和“密封”数据,防止篡改。在这种格式下,芯片中嵌入的数据在证件的整个寿命期间保持不变,无法修改。这种情况即将发生改变。一种被称为LDS2的新格式将于不久之后发布。它将为电子护照提供扩展的功能,并向后兼容以前的版本。LDS2格式可以直接将旅行数据(例如电子签证和旅行邮票)以数字的方式储存在芯片上,将整本护照实现数字化,其读写能力还允许增加新的生物识别数据。新技术将使各国政府拥有更多政策上的选择,如果人们想要参加信任旅客计划,可以提交生物识别特征。护照应用概念的引进为高效自动处理乘客及其文件带来机会。边境工作人员因此可以腾出时间参与更具价值的工作,提高通关基础设施的投资回报率。

恩智浦拥有长期为全球电子护照解决方案提供支持的专业知识,拥有大规模基础设施,便于更轻松地集成全球旅客计划。目前,恩智浦在全球大量交付SAC解决方案,积极参与电子护照LDS2的制定及标准化,且开发的解决方案已成功通过ICAO NTWG执行的初步ICAO合规性测试。

趋势2:越来越强的安全性

欧洲难民危机、国际恐怖主义升级以及犯罪活动增加,这些因素导致护照防盗防伪需求攀升。此趋势推动电子护照在全球范围内的普及。已经签发电子护照的国家正尝试进一步提升安全性。因此,未来更多的电子护照物理页面数据将被传输到更安全、可防篡改的集成电路(IC)中。IC旨在防止数据盗窃、修改或滥用,一旦遭受物理篡改可中止使用。

事实上,除了支持ICAO 9303协议之外,电子护照中的芯片还具有更高的容量和更灵活的功能,这为实现电子取证安全特性提供了机会。其功能性可在国际和/或国内使用,具体取决于功能实施和国际合作。芯片内为客户定制的特定功能可进一步提高边境管理的安全性和效率,并可将文档安全和防欺诈功能提升到前所未有的水平。

恩智浦的SmartMX安全微控制器系列具备一流的安全特性,构成安全识别程序的核心部分。SmartMX产品包含的IntegralSecurity架构具有100多种安全机制,代表真正的安全性标杆,目前已准备好支持特定电子取证功能。

趋势3:“虚拟移动身份认证”完善电子护照

响应精益管理和高安全性需求,电子护照正从简单的旅行证件演变为政府为其他应用签发的根证书,包括“虚拟移动身份认证”。未来,在单个安全数字ID与技术(例如NFC)结合之后,电子护照持有者能够通过支持NFC的智能手机或可穿戴设备来证明自己的身份、与应用交互和验证应用。ICAO目前正借助9303 NTWG(新技术工作组)来制定未来可能使用的“虚拟移动身份认证”政策和标准。

恩智浦是NFC技术的共同发明者,其SmartMX产品系列是支持NFC的智能手机首选的安全元件。恩智浦也参与实施“虚拟移动身份认证”ISO和ICAO标准化活动。凭借电子政务解决方案的专业技术和专业知识,恩智浦成为移动政务解决方案的可靠合作伙伴。

未来,电子护照生态系统在灵活性、可获得性、安全性以及互操作性等方面的提升将让用户安全地为除护照外的其他电子设备(包括手机)生成凭证。为顺应这些趋势,证件中的安全芯片需要采用超薄设计、更大的内存、更高加密级别和更高通信速度。

附件图片说明:

在120个ICAO成员国中,有95个国家采用了符合电子护照要求的恩智浦技术。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站www.sec.gov 获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com