恩智浦发布EdgeScale:面向边缘计算的安全、可扩展的设备管理套件

德国纽伦堡,2018年2月27日 – 作为全球领先的高级连接解决方案提供商,恩智浦半导体(NXP Semiconductors™ N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日开始推出用于安全的边缘计算管理套件-- EdgeScale。恩智浦EdgeScale套件提供了一套基于云的工具和服务,用于物联网和边缘计算设备的安全制造与注册。该解决方案为开发人员提供了一套安全机制,供他们在应用中利用主流的云计算框架,远程部署和管理无限数量的边缘设备。

恩智浦基于Layerscape的平台采用EdgeScale将云架构与边缘节点、传感器和设备联接起来,解决了物联网部署中固有的挑战。EdgeScale套件可自动向远程嵌入式设备配置软件和软件更新,以代替当前繁琐的手动流程。为了确保操作安全,EdgeScale套件利用了恩智浦的可信架构。这个独特的硬件架构集成到了每个Layerscape 芯片中,提供的硬件可信根包括了安全启动、安全密钥存储、制造保护、硬件资源隔离和运行时防篡改的检测等重要功能。

Layerscape 芯片系列适用于各种边缘计算系统,从低功耗价格实惠的、基于Arm的单核64位器件,到面向网络、数据分析和计算密集型的机器学习应用的高性能16核平台。

IHS Markit目前预测,到2025年“可连接互联网”的设备将超过700亿台。很多设备将直接连接到远程云托管服务器,而有些设备则需要在网络边缘进行适当规模和适当定位的安全计算。IHS Markit嵌入式处理器首席分析师Tom Hackenberg表示:“虽然通用型的物联网或云可能不存在,但市场需要综合的网络平台,通过一个可扩展的统一设备管理解决方案来支持多样化的边缘计算,从而提供端到端可信根的安全网络环境。”

    EdgeScale套件为开发人员提供三个管理级别:
  1. 点击式仪表板用于快速开发和定制
  2. 命令行界面(CLI)用于提高管理大规模部署时的控制力
  3. RESTful API用于与任何云计算框架集成,同时让OEM能够提供自己独特的最终 用户体验

恩智浦数字网络资深副总裁Tareq Bustami评价道:“最近人们对物联网的安全性表示担忧,因此客户的当务之急是确认现场的所有设备都运行着经过认证的最新固件和应用程序。在Layerscape SoC平台上采用EdgeScale为我们的客户提供了一个便捷的机制来实现边缘计算的安全设备管理。”

微软公司Microsoft Azure物联网总监Sam George表示:“设备安全和管理是IoT边缘成功的关键,而EdgeScale和Layerscape与Azure IoT Edge的集成为客户开发和部署安全可扩展的物联网系统和解决方案提供了有效工具。”

EdgeScale套件将于2018年3月作为Layerscape软件开发套件(SDK)的一部分交付,并于嵌入式系统展会期间在恩智浦边缘走廊中进行演示。采用EdgeScale的Layerscape边缘计算平台将云框架与边缘节点、传感器和设备桥接起来,解决了物联网与云数据中心连接的固有挑战。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com