恩智浦发布MCUXpresso软件和工具,为其强大的微控制器产品组合提供统一的开发支持

全新通用工具包帮助开发人员,从超过1000个 Kinetis和LpC微控制器产品的共享开发经验中获益。

美国加州圣克拉拉–2016年ARM科技大会–2016年10月24日——恩智浦半导体NXp Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXpI)今天发布MCUXpresso软件和工具,这是一款全新的Kinetis和LpC微控制器(MCU)通用工具包,旨在为嵌入式设计人员提供高品质的工具,实现无缝协同工作,并配合ARM® Cortex®-M生态系统的最佳工具,从而大幅减少设计人员开发工作量、时间和成本。

计划发布的MCUXpresso软件和工具将数以千计的Kinetis和LpC微控制器集成到了一组兼容工具下,包括:开源软件开发套件 (SDK),自带底层驱动程序、协议栈、中间件和应用示例;简单易用的集成开发环境 (IDE),用于编辑、编译和调试;以及一套系统配置工具,用于功耗优化、复用引脚配置、系统时钟配置等。

恩智浦资深副总裁、微控制器业务总经理Geoff Lees表示:“我们将继续倾听并解决来自开发人员社区的需求。我们通过整合MCU方面的开发经验,让Kinetis和LpC MCU成为真正强大的全套解决方案产品组合。借助MCUXpresso软件和工具,客户能够缩短设计时间,减少开发投入,并实现更大的灵活性,可以自由选择基于ARM Cortex-M控制器的众多恩智浦产品,无需更改工具集。”

MCUXpresso IDE

MCUXpresso IDE将最出色的常用LpCXpresso和Kinetis Design Studio IDE合并到一个简单易用的Kinetis和LpC MCU集成开发环境中。MCUXpresso IDE提供基本的编辑、编译和调试功能,此外还有MCU专有的调试视窗、代码追踪和分析、多核调试等功能。我们将提供功能全面的免费、低成本专业版本,调试功能直接支持Freedom、Tower、LpCXpresso开发板和客户自定义的硬件平台。

预计发布时间为2017年3月。更多详情:www.nxp.com/mcuxpresso/ide

MCUXpresso SDK

MCUXpresso SDK是预先集成并经过全面测试的一系列Kinetis和LpC器件开源软件组件,具备一组不断扩展的传感器、NFC和互联协议栈及底层驱动。开发人员可以在NXp的网站上,选定需要的MCU、评估板、软件组件和自己喜爱的集成开发环境(IDE),下载只包含选定内容的SDK包。MCUXpresso SDK(原“Kinetis SDK”)兼容MISRA并集成静态分析工具,还包括系统启动、外设驱动、无线和有线互联协议栈、中间件、实时操作系统(RTOS)、入门指南、ApI资料、驱动和中间件使用示例及演示应用。

MCUXpresso SDK内置支持MCUXpresso IDE和ARM生态系统中的其他领先工具链,包括IAR Embedded Workbench、ARM® Keil® MDK™、Atollic® TrueSTUDIO®、SOMNIUM® DRT等。

现已供货。更多详情:www.nxp.com/mcuxpresso

MCUXpresso配置工具

MCUXpresso配置工具集成一套系统配置工具,包括SDK生成器、引脚配置工具、时钟配置工具和功耗评估工具,并计划在2017年发布更多工具。MCUXpresso配置工具帮助并引导用户完成从首次评估到产品软件开发的流程。

MCUXpresso配置工具提供线上和桌面版,包括:

  • SDK生成器,支持针对特定MCU或评估板定制SDK。它还帮助指导用户针对选定目标使用其他开发资源。
  • 可以借助一个图形引脚工具,将内部信号连接至外部引脚。引脚工具提供实时反馈,帮助优化MCU引脚使用,避免I/O冲突,并生成用于MCUXpresso SDK环境的ANSI-C源代码。
  • 时钟配置工具可以通过图形化的MCU时钟树系统和互动用户控件,辅助进行系统微调。
  • 功耗评估工具允许快速构建应用模型,并在用户定义的操作参数下评估功耗。

计划于2016年11月上市。更多详情:www.nxp.com/mcuxpresso/config

恩智浦强大的MCU产品组合

恩智浦强大的Kinetis和LpC MCU产品组合为通用市场提供最广泛的ARM®解决方案选择,同时还提供高效的应用性能和出色的开发经验。该产品组合基于多项核心技术构建,旨在满足不同应用场合的要求,实现优化设计,增强的互联控制功能、智能外设,并提供大量封装选项。

更多详情:www.nxp.com/mcuxpresso

关于恩智浦

恩智浦半导体NXp Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXpI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志、Kinetis和TOWER是NXp B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地区的注册商标。保留所有权利。© 2016 NXp B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com