恩智浦在2017年度AWS re:Invent大会上借助AWS Greengrass展示安全边缘处理和机器学习的强大实力

拉斯维加斯,2017年11月27日讯—恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布,将在2017年度AWS re:Invent大会上,通过在恩智浦Layerscape上运行的Amazon Web Services (AWS)服务,展示其微处理器(MPU)、微控制器(MCU)和应用处理器在多种物联网(IoT)和安全边缘处理应用中的运用。对安全边缘处理的支持可降低延迟和带宽需求,提高物联网解决方案的安全性。

当今的物联网应用都存在边缘处理和安全要求,为此,恩智浦开发了一款强大的分布式云/边缘软件平台,提供必要的安全配置、连接和处理能力,为连接AWS的边缘处理设备提供支持并创造条件。恩智浦将在AWS re:Invent大会上展示下列应用:

  • 通过 AWS云端训练和边缘推理实现基于机器学习的持续面部识别
  • 边缘设备与AWS IoT和AWS Greengrass服务的无缝集成
  • 安全设备配置和容器软件认证
  • 恩智浦的工业linux平台OpenIL,支持时间敏感型网络(TSN)和基于AWS Greengrass的处理
  • 物联网边缘网关,支持数以千计的无线连接传感器节点和云连接

恩智浦资深副总裁Tareq Bustami表示:“恩智浦为构建物联网解决方案提供了广泛的MCU和MPU产品组合。与包括AWS Greengrass在内的AWS IoT服务的连接为构建强大、灵活并且安全高效的系统提供了有力保障。”

恩智浦将在Aria展厅恩智浦200号展位、Digi International 209号展位和Builders Fair进行展示。

为re:Invent大会Builders Fair精选的、基于Layerscape的物联网和边缘处理解决方案

参观者可以在Aria展厅的Builders Fair参与实践学习体验活动。参观者将有机会浏览包括恩智浦项目在内的超过45个项目。

在Builders Fair上展示的基于Layerscape的解决方案包括:

  • 物联网和边缘网关
  • 面向工业物联网的工业linux和TSN
  • AWS Greengrass集成
  • 基于AWS云端持续训练和本地推理的面部识别

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com