恩智浦在FTF 2016展示令人惊叹的i.MX 8多传感器体验

平台解决方案推动支付方式普及与创新

要点

  • 恩智浦POS读卡器解决方案平台采用完整的PCI 4.1和EMVCo预认证设计
  • 集成硬件和软件,方便开发、自定义以及快速市场推广

德克萨斯州奥斯丁,2016年5月17日讯(恩智浦FTF 2016)–恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出了一款POS机读卡器解决方案平台SLN-POS-RDR,可让客户快速开发安全的接触式与非接触式支付系统并快速推向市场,从而扩大了对电子支付市场的支持。快速革新的电子支付市场为最新的支付设备带来了全新的创新要素、应用案例以及集成度。借此契机,无论市场领先企业或是创业公司,抑或是那些为零售商提供服务但以前未曾提供过支付服务的新进入公司,在众多领域已经出现了更安全、更便捷的支付技术。恩智浦提供久经考验并经过认证的POS读卡器解决方案平台,让设计人员得以越过传统的准入门槛而直接开始进行开发工作,并专注于创新。

恩智浦安全与连接执行副总裁Rudy Stroh表示:“在POS读卡器解决方案平台开发期间,我们与广大客户开展合作,并期待能在这款安全支付解决方案基础上看到多样化的最终产品。它为那些尚在门外徘徊观望市场机遇的企业敞开了大门——而与传统相悖的支付形式和创新用例正在催生全新的支付商业模式。”

从智能家居互联服务的电视机遥控器和机顶盒,到餐馆和零售环境中的智能桌面支付系统,POS读卡器解决方案平台力求将安全、便捷的非接触式支付方式进行大规模应用推广。

这款解决方案平台是首次将恩智浦市场领先的接触式支付卡读卡器解决方案(TDA8035HN)、传统产品系列中的高功率NFC非接触式前端解决方案(PN5180)、以及Kinetis的安全微控制器(K81)产品进行深度结合。该解决方案平台通过了PCI 4.1 PIN接入设备(PED)认证,接触与非接触堆栈为EMVCo预认证。为了进一步支持开发者的需求,该解决方案平台将会预装配,并通过生产等级测试。

ID TECH首席技术官兼副总裁George Jiang表示:“恩智浦POS读卡器解决方案无疑证明了他们在POS机市场方面的专注与承诺——这是一个要求具备高级安全专业知识并能满足业界认证与标准的细分市场。恩智浦将硬件、软件和认证集成在如此易用的平台中,这极大地增强了我们对其技术的信心,让我们能将更多时间花在创新上,并更快地将产品推上市场。”

由于这款解决方案集成度较高,它通过集成PCI和EMVCo规格简化了客户的认证和开发过程,从而为客户节省了上千万美金的开发和认证成本,同时缩短数月的产品上市时间,降低了认证失败的风险。

上市时间

POS读卡器解决方案已开始向主要客户供货,新客户将于第三季度发货。如需获取支付解决方案平台订购信息及更多详情(包括完整的硬件、软件和技术文档),请访问:www.nxp.com/SLN-POS-RDR。欲了解更多有关参考设计和解决方案平台的信息,请访问:www.nxp.com/NXPDesigns

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、Kinetis和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com