恩智浦多项突破性成果闪耀 MWC2016

业内最先进的 NFC 和 5G 解决方案为移动支付和移动通讯提供强大基础保障

中国上海,2016 年2 月26 日讯——恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)在近日于西班牙巴塞罗那举办的2016 世界移动通信大会(Mobile World Congress)上,携手高通、诺基亚等合作伙伴发布多项针对NFC 移动支付和5G 网络的合作成果,全面展示最前瞻的创新技术、产品和解决方案,充分彰显了其在移动安全互联领域的强大技术实力和产业推动能力。

恩智浦与高通深化基于骁龙芯片的合作

恩智浦与高通子公司“高通技术公司(Qualcomm Technologies)” 宣布合作,将恩智浦业界领先的NFC 和eSE 解决方案,与高通骁龙800、600、400 和200 处理器平台进行集成。这一端到端解决方案将令基于高通骁龙芯片的手机具备预先验证的移动支付功能。

恩智浦和高通技术公司去年宣布启动战略合作,共同致力于加快NFC 及安全元件在移动设备、可穿戴设备、物联网设备中的应用。目前高通技术公司已经在参考设计中预先集成了NFC 和eSE,方便OEM 厂商的功能设计与集成。此次两家公司进一步深化合作,将进一步缩短移动设备制造商的产品上市时间,满足众多消费类电子产品对移动支付应用的需求。此外,双方将着力推动这一高拓展性的移动支付解决方案在中国十大城市的部署。

恩智浦宣布Fast-Track 5G 战略计划

恩智浦在本届MWC 大会上宣布对第五代移动通信技术(5G)实行战略部署,推出覆盖全频率和功率谱的业内针对5G 基础设施开发的最全面的系统级网络解决方案。

恩智浦通过与飞思卡尔的合并完善了公司的技术和产品线,能够满足5G 系统的所有需求,提供符合5G 网络带宽、线性度、电源效率和小型化要求的解决方案,实现包括高品质视频播放、多设备连接、实时通信、任意环境下的低延时监控等众多功能。

恩智浦特有的广泛射频处理能力能够涵盖5G 系统所需要的低、中、超高频率和功率要求。处理器方面,恩智浦将其矢量信号处理架构(VSPA)应用于可扩展设备,可完美适应5G 系统对灵活性的要求。恩智浦的基带、射频、天线处理、射频前端等各类解决方案和软件能确保5G 系统的顺畅运行。

恩智浦与诺基亚贝尔实验室共同展示业界首款5G 无线和有线融合的接入设备

恩智浦与诺基亚贝尔实验室在MWC 上共同展示了业界首款可支持无线和有线两种接入方式的通用接入设备。该设备能够通过一台调制解调器,同时支持有线(线缆,DSL)和无线(LTE,5G)标准。

两家企业于去年宣布开始在该领域的合作。本次展示的合作成果比预计时间提前了一年。这款可配置设备,提供颠覆性的接入技术,能够在单个恩智浦架构中同时支持高速有线和5G 无线处理功能,将加速并简化服务提供商的下一代网络部署,进而大幅降低资本支出和运营成本。

MIFARE4Mobile 行业联盟发布第十二项移动售票认证产品

在本届MWC 上,MIFARE4Mobile®行业联盟宣布了第12 项获得MIFARE4Mobile 2.1.1 认证的市售产品。该项认证能够帮助交通运营商降低服务难度,通过统一标准、多家供货的方式,为用户提供设计选择空间:交通运营商能够自由选择获得认证的产品,并确保其用户在所有MIFARE 交通网络中均可使用智能手机的NFC 支付功能。

MIFARE4Mobile 技术最初由恩智浦开发,用于为NFC 移动设备提供公交票务、门禁管理、积分管理等基于MIFARE 的各项服务。MIFARE4Mobile 行业联盟由包括恩智浦在内的众多业内领军企业组成。

作为全球领先的安全连结解决方案供应商,恩智浦在本次MWC 上发布的多项创新成果为未来5G网络和移动支付生态圈的发展提供了强大的技术保障。中国是恩智浦最为重要的市场和投资地。恩智浦仍将进一步提升中国本土的产品与服务水平,深化与国内半导体行业和相关产业的合作,持续为中国市场引进分享国际先进的技术、经验和资源,支持中国相关行业生态系统的健康发展和创新升级。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60 年的专业技术及经验,在全球逾35 个国家设有业务机构,员工达45000 人,2015 年全年营业收入61 亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov 获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com