恩智浦宣布推出快速物联网原型套件,助力广大创新者打造物联网概念验证设计

新套件可大幅加快物联网边缘节点设备概念验证设计的开发进程;创建传感器到云的物联网原型只需几分钟

德国纽伦堡(2018年嵌入式系统展会)–2018年2月27日 – 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出新型快速物联网原型套件,为广大创新者的物联网(IoT)应用开发之路提供便利。该能效优化的原型解决方案旨在确保安全并且使用便捷,大大简化了消费品市场、商业和工业市场的物联网边缘节点的概念验证(PoC)开发。

nxp

快速物联网原型套件可加速典型PoC开发的三阶段进程,甚至能帮助非传统型技术创新者快速轻松地完成物联网构想的PoC。它集优化的硬件设计与可信安全的预编程应用于一体,用户开箱几分钟内即可投入运行。该套件可通过扩展坞和MikroElektronika Click board™系列进行扩展,几乎可以不受限制地创建各种不同应用。

快速物联网原型套件采用来自Atmosphere IoT的基于GUI的拖放式编程设计,既便没有嵌入式编程经验的创新者也可以轻松地自行创建应用程序。学生和业余爱好者、开发人员、平台提供商以及初创公司或大型企业的工程师都可运用这一用户友好的开发环境,从而缩短设计时间。

Atmosphere IoT首席执行官Jeff Liebl表示:“将Atmosphere IoT基于web的IDE Atmosphere Studio™与恩智浦的灵活可扩展产品组合融于一体,形成紧密集成的解决方案,就是为了满足迅速增长的广大物联网开发群体的需求。Atmosphere IoT和恩智浦都希望能够简化嵌入式到云的物联网开发,而快速物联网原型套件就体现了这一共同愿景。”

快速物联网原型套件充分利用恩智浦在数百万嵌入式设备中的软件支持优势,通过经认证的无线堆栈、驱动程序、中间件、嵌入式应用示例和iOS/Android移动应用程序,简化了从原型转向开发的过程。该套件能自动生成恩智浦MCUXpresso (包括SDK、IDE和配置工具在内的一整套全面连贯软件开发工具)的源代码,可进一步帮助开发人员轻松便捷地完成开发过渡。

恩智浦销售与营销执行副总裁Steve Owen表示:“通过整合恩智浦庞大的物联网产品组合中的优秀产品,我们的原型套件可以满足市场对安全、检测、处理和连接的需求,同时简化设计和缩短软件开发周期,降低了新的追梦创新者进入物联网市场的门槛。不论背景或技能水平如何,追梦创新者都可以利用该套件快速开发传感器到云的解决方案原型,只需几步即可轻松搞定。”

恩智浦将在2018年嵌入式系统展会上展示快速物联网原型套件。快速物联网原型套件定价为49.99美元,将于2018年第二季度上市。


欲了解恩智浦参加本次展会的最新消息,请访问恩智浦2018年嵌入式系统展会新闻中心:www.nxp.com/mediacenter.

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com