恩智浦将嵌入式AI环境延伸至边缘处理应用

恩智浦的机器学习方案支持可扩展处理解决方案,同时兼顾成本和最终用户体验需求

美国加州圣克拉拉,2018年6月13日 – 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出易于使用的泛化机器学习开发环境,用于构建具有高端功能的创新应用。现在,对于恩智浦的从低成本微控制器(MCU)到突破性的跨界i.MX RT处理器和高性能应用处理器等设备,客户都可以轻松实现机器学习功能。机器学习开发环境提供全套即用型方案,用户可以在ARM Cortex内核到高性能GPU/DSP(图形处理单元/数字信号处理器)复合体等中选择最佳执行引擎,还提供在这些引擎上部署机器学习模型(包括神经网络)的工具。

嵌入式人工智能(AI)正迅速成为边缘处理的基本技术能力,使“智能”设备能够“意识到”周围环境,并在很少或根本没有人为干预的情况下根据接收的信息做出决定。恩智浦的机器学习开发环境有助于机器学习在视觉、语音和异常检测领域的应用快速增长。基于视觉的机器学习应用通过摄像头向各类机器学习算法(其中神经网络最为流行)提供输入信息。这些应用涵盖大部分细分垂直市场,并可执行诸如对象识别、身份验证、人员统计等功能。语音激活设备(VAD)正推动边缘机器学习的需求,以实现唤醒词检测、自然语言处理以及“语音用户界面”应用。基于机器学习的异常检测(根据振动/声音模式)能够识别即将发生的故障,进而大幅减少设备停机时间,实现工业4.0的快速变革。恩智浦为客户提供多种将机器学习集成到应用中的方案。恩智浦机器学习开发环境提供免费软件,允许客户导入自己训练的TensorFlow或Caffe模型、将它们转换为优化的AI推理引擎,并部署在恩智浦丰富的可扩展处理解决方案(从MCU到高度集成的i.MX和Layerscape处理器)中。

“在嵌入式应用中使用机器学习时,必须同时兼顾成本和最终用户体验。例如,在我们的高性价比MCU中也可以部署AI推理引擎,并获得足够的性能,这让许多人仍然感到惊讶。”恩智浦人工智能技术主管Markus Levy表示,“另一方面,我们的高性能跨界和应用处理器也拥有强大处理能力,在许多客户应用中都可以实现快速AI推理和训练。随着AI应用的不断扩展,我们将通过旨在加快机器学习的下一代处理器持续推动该应用领域的增长。”

将AI/机器学习技术引入边缘计算应用的另一个关键要求是可以从云端轻松、安全地部署和升级嵌入式设备。EdgeScale平台支持对物联网和边缘设备进行安全配置和管理。EdgeScale通过在云端集成AI/机器学习和推理引擎,并自动将集成模块安全地部署到边缘设备,实现端到端的持续开发和交付体验。

为了满足广泛的客户需求,恩智浦还创建了一个机器学习合作伙伴生态系统,将客户与技术供应商联系起来,通过经过验证的机器学习工具、推理引擎、解决方案和设计服务,加快产品研发、生产和上市时间。生态系统的成员包括Au-Zone Technologies和Pilot.AI。Au-Zone Technologies提供业界首个端到端的嵌入式机器学习工具包和运行推理引擎DeepView,使开发人员能够在恩智浦的全部SoC产品组合(包括Arm Cortex-A、Cortex-M内核和GPU的异构混合体)上部署和设置CNN。Pilot.AI已构建了一个框架,能够在各类客户平台(从微控制器到GPU)上实现各种感知任务,包括检测、分类、跟踪和识别,并提供数据收集/分类工具和预先训练的模型,以直接实现模型部署。

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是恩智浦公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

厉容

办公电话:+86-10-8520 6202

电子邮箱:rong.lee@ogilvy.com