恩智浦将虚拟化技术扩展至网络边缘

恩智浦平台利用业界最广泛的64位ARM®处理器产品组合,提供云边缘和客户端的虚拟化优势

柏林(2016年OPNFV峰会)–,2016年6月22日– 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI)今天推出业界首款基于64位ARM Cortex®的系统解决方案,通过单一兼容性软件/硅片平台,将虚拟化技术扩展至数据中心以外的整个网络,及终端用户设备。恩智浦QorIQ NFV平台的发布标志着网络效率、安全和服务敏捷性的一个全新时代。

恩智浦的QorIQ NFV解决方案利用业界最广泛的64位ARM v8 LS系列处理器,包括在1 W典型功耗下运行的9.6mm x 9.6mm SoC,以及在2 GHz功率下运行的带64位ARM Cortex-A72内核的八核SoC,以低于40 W的功耗提供最高100 Gbps性能。恩智浦还提供基于OPNFV Brahmaputra版本的软件,其中搭载业界标准组件,如OpenStack、OpenDayLight、KVM、Docker、DPDK、ODP和OVS,帮助客户将应用从数据中心无缝迁移至网络边缘。此外,LS1088和LS2088处理器支持将整个虚拟切换和服务链卸载至可编程硬件引擎,避免让ARM内核运行较大密度的虚拟网络功能。这些恩智浦解决方案支持多种用例,可以部署各种不同的尺寸,厚/薄的客户端、网络设备或微型服务器。

该解决方案提供高度可扩展性和高效的虚拟化平台,针对目标应用提供出色的性能、功耗和价值定位。符合标准的产品让客户可以迅速将服务部署至网络中,在虚拟网络基础设施卸载和通用ARM® v8 64位计算性能间取得平衡,同时保持从数据中心到网络的单一标准软件生态系统兼容性。

恩智浦数字网络业务线的产品开发副总裁Noy Kucuk表示:“恩智浦了解虚拟化技术在云外部前景巨大,对于网络运营商,虚拟化可以提高网络效率、安全性和服务敏捷性,同时减少功耗并降低运营成本。对于运营商,完全虚拟化的网络可以在搭载高度虚拟化软件平台的下一代宽带网关和客户端设备上快速交付各种新型差异化服务,从而大幅提高终端用户的满意度。”

虚拟化扩展至云外部带来了显著的增长机遇。例如,研究机构IHS Infonetics预测,服务提供商NFV市场将从2014年的9.5亿美元增长至2019年的116亿美元,即2014-2019的CAGR将达到65%。

应用和技术细节

恩智浦的QorIQ NFV平台兼容虚拟网络功能(VNF)及管理和操作(MANO)技术的新兴标准,以Linux基金会开发的OPNFV软件为基础。恩智浦QorIQ NFV平台的目标应用包括:客户端设备(vCPE和Business vE-CPE)以及云边缘设备(vPE、vEPC、vRAN、vBRAS)。

QorIQ NFV解决方案构成如下:

  • 标准硬件平台
    • QorIQ LS系列处理器:LS1043、LS1046、LS1088和LS2088 – 4至8个ARMv8内核 + 虚拟网络
  • 标准Linux分配
    • 带UEFI的CentOS 7
  • 标准虚拟化组件
    • KVM v2.2、QEMU v2.5、Docker v1.11
  • 标准调度和管理
    • OP-NFV Brahmaputra版本:OpenDayLight、OpenStack
  • 标准API和库
    • DPDK 16.04、ODP v1.4、OVS 2.5、Virtio
  • 虚拟网络功能
    • vFirewall、vNAT、vRouter、vVPN
    • 针对DPI的第3方VNF。
  • 开盒即用体验
    • 标杆、用户指南、文档

恩智浦在2016年6月20-23日的柏林OPNFV峰会上演示了QorIQ NFV解决方案。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请见 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和QorIQ是NXP B.V的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地区的注册商标。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com