恩智浦延长广受欢迎的高性能8位微处理器产品的长期供货计划

MCU市场技术领先的恩智浦将S08QG、S08QD、S08SF、S08SH、S08AC和S08FL的长期供货计划额外延长五年

中国上海,2016年12月15日讯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)日前宣布将8位微控制器(MCU)S08家族中六个系列产品的长期供货计划额外延长五年,以顺应市场对这些产品的持续需求和广泛应用。

作为MCU和物联网处理器的市场领导者,恩智浦在过去12年成功推出了25个系列的8位高性能S08家族MCU产品,包括S08QG、S08QD、S08SF、S08SH、S08AC和S08FL等系列。通过延长供应这些广受欢迎的8位MCU系列加上即将在2017年推出的S08产品,恩智浦为工程师们扩展现有的应用以适应未来的互联网发展奠定了基石。

恩智浦半导体副总裁兼微控制器产品线总经理Emmanuel Sambuis表示:“S08微控制器是恩智浦最成功的8位MCU,在过去十年得到广泛应用。作为一家备受信赖的供应商,我们深知,对关键的S08产品进行持续投资、确保长期供货至关重要,这正是我们额外延长六个系列最受欢迎的S08 MCU产品的长期供货计划的原因。”

恩智浦半导体高级副总裁兼微控制器业务总经理Geoff Lees表示:“S08 MCU产品组合扩大了恩智浦独特的微控制器和微处理器产品的规模—使我们能够提供从低成本8位S08 MCU到超低功耗、基于ARM® Cortex®-M的MCU以及高性能Cortex-A微处理器的创新产品。公司还提供完善的软件和解决方案,这进一步增强了我们的优势,确保客户面对更多挑战时总能游刃有余。”

恩智浦的8位产品组合提供了应对严苛工作环境所需的高可靠性和鲁棒性(robustness),使S08家族MCU产品组合成为汽车应用、工业控制和家电应用的理想之选。S08家族MCU产品有3V供电和5V供电两种选择,外设功能丰富,高性能,低功耗。

恩智浦致力于让我们日常接触的设备更加智能,积极开发各种解决方案帮助工程师们应对挑战,同时适应未来的需求。此次延长产品长期供货计划*包含60多种产品组合,恩智浦对8位MCU产品的未来发展满怀期待。

有关恩智浦S08系列8位产品组合详情,请点击访问此处。有关产品长期供货的其他详细信息,请访问相关链接

* 备注:随着越来越多小尺寸封装的涌现(如TSSOP、QFN等),以上延长六个系列S08产品长期供货计划的范围不包含 PDIP封装。

关于恩智浦

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地区的注册商标。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com