恩智浦微控制器事业部延长重点LPC产品的持续供应计划,强化其对市场的承诺

恩智浦宣布,其大获成功的LPC1700和LPC2000微控制器(MCU)产品的持续供应计划将额外延长五年

荷兰埃因霍温,2016年8月18日讯——恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI)今天宣布,将LPC1700和LPC2000微控制器(MCU)产品的持续供应计划额外延长五年,以顺应市场对这些产品的持续需求和广泛应用。

十多年前,恩智浦推出了基于ARM®技术的业界首款真正集成闪存(Flash)的MCU——LPC2106,为当今的MCU市场奠定了基础。LPC2106将ARM7TDMI-S处理器和片上闪存、SRAM以及通用外设集成在一个低引脚数封装中,随后不久,LPC2138和LPC2148几款MCU也相继问世,这为恩智浦后续数百款突破性MCU器件的推出做好了准备。

恩智浦资深副总裁、微控制器业务总经理Geoff Lees表示:“恩智浦一向保持着领先地位,因为我们深知,在每一款嵌入式应用背后,工程师都需要我们这样值得信赖的供应商。确保产品持续供应、持续进行投资和提供当地支持,对于维护这种信赖至关重要。所以,我们针对这两款全世界最受欢迎、基于ARM的MCU系列产品,延长了持续供应计划。”

历史上,我们不断创新——包括可从外部存储器直接运行代码的Flash-less MCU,以及基于ARM Cortex®-M的设备,目前又提供了集成安全、保护功能、以及一系列覆盖超低功耗到高性能应用的产品——恩智浦总能让自己的产品在市场中脱颖而出、与众不同。

广州周立功单片机发展有限公司创始人周立功表示:“长期以来,我们都是恩智浦LPC微控制器产品组合的忠实用户。我们感谢恩智浦对于产品持续供应计划的承诺。恩智浦作为市场领导者仍坚定不移地专注于突破创新,与其合作,我们极为放心。”

Geoff Lees表示:“迄今为止,公司取得了不少成就,对此我们深感自豪。以此为基础,我们还将呈现更多精彩。最令人兴奋的是我们独有的产品规模——从微控制器到微处理器,应有尽有——从而能提供最前沿的超低功耗处理技术与设计领域相关产品。公司提供完善的软件和解决方案,这进一步增强了我们的优势,有助于构建恩智浦强大的产品组合,确保客户面对更多挑战时总能游刃有余。”

有关恩智浦LPC产品组合详情,请访问:http://www.nxp.com/LPC。有关产品持续供应计划详情,
请访问:http://www.nxp.com/about/technology-leadership/product-longevity:PRDCT_LONGEVITY_HM


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com