恩智浦推出业内首款多协议无线微控制器解决方案

安全互联单片式Kinetis微控制器(MCU)具备更高的存储器容量,采用专用加密技术,功耗低,这些特性使得物联网解决方案在现今成为可能

美国加州圣克拉拉–2016年10月18日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布业内首款单片式多协议无线连接微控制器(MCU)开始供货,–Kinetis KW41Z微控制器(MCU)系列全面推出。该微控制器(MCU)系列支持同时运行Bluetooth®低能耗(BLE) v4.2和基于IEEE® 802.15.4的Thread协议,且具备足够存储容量(512 KB闪存和128 KB SRAM),可运行所有应用程序。Kinetis KW41Z微控制器(MCU)系列采用ARM® Cortex®-M0+内核,提供经过认证的BLE和预认证Thread协议栈,旨在降低智能设备无缝互联网络构建过程的开发难度。对于物联网设备之间安全可靠通信的需求不断增加,Thread根据这一需求,提供基于IP的强大网格网络技术,构建出安全、可扩展且可靠的专用网络。同时,还要求这些互联设备能够采用BLE协议,以便通过智能设备(例如智能手机或平板电脑)–对其进行控制和监测,或者加入Thread网络,在家中通过云端技术实施间接控制和监测。此外,BLE还提供了一种简单方法,可将物联网设备安全接入Thread网络。Kinetis KW41Z微控制器(MCU)是一款具备多协议功能、经济高效的解决方案,它不但满足了上述这些要求,还降低了设计成本和设计复杂性,减小了产品的整体尺寸。

“我们使用具备多协议功能的恩智浦Kinetis KW41Z微控制器(MCU)建立了网格网络,该网络由大量采用Thread技术的设备构成,支持使用BLE进行点对点通信。这为客户提供了极高的灵活性和易用性,让他们能够轻松管控水族箱内的LED灯具和泵,”C2 Development, Inc.总裁Chris Clough表示。

负责微控制器(MCU)和互联产品的恩智浦半导体副总裁Emmanuel Sambuis表示:“提供易于使用的无缝互联产品对于物联网的发展非常重要。”“作为业内首家能够提供真正的Thread和基于BLE产品全套成熟解决方案的公司,我们一直帮助开发人员推动其发展。”

生态系统合作伙伴和开发商(例如Rigado)利用Kinetis KW41Z微控制器(MCU)提供经监管机构认证、可直接使用的模块,该模块提供硬件和固件工具、工程设计支持以及自定义服务,可极大地加快开发和投放市场的速度。

“KW41Z微控制器(MCU)同时采用Thread和BLE技术,这种独特组合使得我们的R41Z新模块能够为物联网开发人员提供不会过时的解决方案,帮助缩短上市时间,同时确保其互联产品的基础安全、可扩展,”Rigado首席营销官Kevin Tate表示。

Kinetis KW41Z无线连接微控制器系列–新功能亮点

  • 全套软件支持包,包括:
    • 经过认证的BLE v4.2、BLEmesh 网络、Thread、IPv6 over BLE、Generic FSK、802.15.4 MAC、SMAC软件协议栈
    • 软件安全协议
    • 包括Kinetis SDK 2.0、Kinetis Design Studio、IAR IDE在内的用户友好型开发工具
    • 提供多种开发套件、无线模块、网关、软件、工具和服务选项的成熟生态系统
  • 单片解决方案,支持同时运行Thread和BLE v4.2无线连接,适合物联网解决方案的全部组件–终端节点、路由器以及网关
    • 带有片上巴伦的多协议无线电,可简化射频设计、缩减产品尺寸、降低BOM成本
    • 经优化的低功耗微控制器(MCU)和无线电,用于延长电池使用寿命
    • 扩展的内存配置(高达512 KB的闪存和128 KB SRAM),支持单芯片中使用多连接协议栈和应用程序
    • AES-128加速器和真随机数生成器,用于保护数据
    • 仅供BLE(Kinetis KW31Z微控制器(MCU))和802.15.4(Kinetis KW21Z微控制器(MCU))使用的引脚兼容选件,用于满足使用同一平台的不同应用场合的需求,为设计人员提供重用功能
  • 全套硬件开发套件,包含一组采用Kinetis KW41Z微控制器(MCU)的射频认证的开发板(FRDM-KW41Z)、印刷天线、连接器(用于连接外部天线或测试设备)、I/O访问和数个感应器(用于快速完成互联物联网设备原型制作和开发),以及射频认证USB dongle(USB-KW41Z)(用作协议嗅探器)
  • 针对汽车行业日益关注BLE的需求,目前正在开发适合空间受限应用的小型WLCSP封装、AEC-Q100认证版本

产品定价和上市时间

Kinetis KW41Z、KW31Z、KW21Z无线连接微控制器(MCU),以及硬件开发平台(FRDM-KW41Z)、USB dongle (USB-KW41Z)(适合嗅探器和其他应用)等工具,目前均已开始供货。有关定价或其他信息,请联系您当地的恩智浦销售办事处。

有关恩智浦无线连接微控制器(MCU)产品组合详情,请访问:www.nxp.com/Kinetis/Wseries

关于恩智浦

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Kinetis是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地区的注册商标。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com