恩智浦推出业界首款集成NFC和安全元件的单芯片,引领5G和物联网eSIM设备步入新时代

恩智浦e-SIM系列包括全球集成度最高的NFC、安全元件和eSIM“一体式”芯片组SN100U以及40nm安全元件SU070,提供移动钱包安全和e-SIM解决方案

巴塞罗那(世界移动通信大会)– 2018年2月28日 – 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布在符合GSMA标准的eSIM解决方案领域取得突破,助力设备制造商更轻松地为消费者提供SIM卡远程配置和多个移动网络运营商(MNO)订阅的无线更新。恩智浦以最新的芯片创新迎合稳步发展的eSIM市场的需求。根据ABI Research的数据(2017年12月),该市场预计将增长近7倍,出货量将从2018年相对较小的2.24亿增加到2022年的6.96亿。

全新的恩智浦SN100U是全球首款集成嵌入式安全元件(SE)、近场通信(NFC)和eSIM的单晶粒芯片组,具有更强的先进功能、蜂窝连接通信和更高的安全性。恩智浦还推出了业界占位面积最小的SU070独立eSIM解决方案,非常适合智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及其他需要低功耗蜂窝连接通信的物联网设备。这两款新的eSIM解决方案都具备从硬件到软件的最高级别的端到端安全性,为消费者、原始设备制造商(OEM)、MNO和服务提供商提供安全防篡改的数据保护。

恩智浦资深副总裁兼安全交易与身份识别业务线总经理Rafael Sotomayor表示:“5G蜂窝设备的增加以及面向消费者的物联网的发展趋势为新设备与服务提供了新的互联可能。这些设备添加了eSIM功能,将变得更智能、更独立,需要更高的安全性、性能和可靠性。作为安全物联网解决方案的领先提供商,我们具有将一流的安全、NFC和连接功能整合到单个晶粒中的独特能力,从而轻松实现远程配置。”

SN100U—最高集成水平

集成了SE、NFC和eSIM的高集成度SN100U芯片组旨在为OEM提供更方便、更高成本效益的解决方案,从而能在未来的设备中集成要求更高的应用,例如移动传输、智能门禁控制、非接触式支付和更高的平台安全性等。MNO、OEM和原始设计制造商(ODM)希望功能丰富的新设备能够兼具性能、标准兼容性和安全性,该产品的多接口和安全软件功能对他们而言是一个特别适合的选择。SN100U凭借明显增加的读/写周期数、多接口并发管理功能以及显著节省的功耗,延长了这些互联设备的使用寿命,令MNO及其客户受益。

SU70——最小占位面积和最低功耗

与现有的解决方案相比,SN100U和SU070芯片组在印刷电路板上的占位面积减少了高达30%,无需传统SIM卡所需的SIM卡端口/门,并且均可实现极低的功耗。尤其是作为可穿戴设备和其他小型移动互联设备理想之选的SU070,提供了低功耗特性模式,与竞争对手的eSIM解决方案相比,功耗降低高达75%。凭借这种灵活性,MNO可以探索更多类型的移动蜂窝互联设备服务。

通过推动eSIM和SE功能的融合,最终用户将受益于更方便、更安全的生活方式,例如,可以在保持手机通话时同步无缝进行NFC移动支付。

上市情况

现向部分客户提供恩智浦SU070和SN100U样品。

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

恩智浦

岳明

Greater China & SAPAC PR

办公电话:+86-21-2205-2690

电子邮箱:ming.yue@nxp.com


奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com