恩智浦推出面向工业物联网、支持TSN的高级SoC

通过集成时间敏感型网络(TSN)为工业4.0实现标准化的实时工业以太网

德国纽伦堡,2017年3月14日(2017年嵌入式系统展会)——作为全球领先的高级连接解决方案提供商,恩智浦半导体(NXP Semiconductors™ N.V)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出最新的QorIQ® Layerscape SoC(LS1028A)。LS1028A根据IEEE 802.1标准要求制造,集成了时间敏感型网络(TSN)功能。

工业OEM设计解决方案为了实现工业4.0,必须将操作技术(OT)域与信息技术(IT)基础设施融合在一起。但是,OT网络需要的是有保障的、及时的数据包传输,而非现今IT网络中普遍使用的最佳方法。同时,OT域目前采用的技术通常都限制在10-100 Mbps传输速率以内,其带宽不足以支持新的制造技术的需求,例如高清视频等。时间敏感型网络可在同一网络中支持传统的IT设备和OT设备、并且提供千兆带宽,同时简化网络部署和管理流程。

为了向工业应用提供具有确定性的以太网,IEEE定义了TSN,用以支持实时、可靠的网络。TSN网络技术无处不在,代表了以太网的下一步发展,支持TSN的以太网对物联网和工业4.0的发展具有重要作用。GE预测,到2020年,工业互联网市场的规模将达到2250亿美元1。

LS1028A基于恩智浦的Layerscape家族系列SoC构建,又增加了许多重要功能,包括升级版64位ARM® Cortex v8处理器内核、集成式3D GPU和LCD控制器、4端口TSN交换机以及2个独立的TSN以太网控制器。结合使用时间敏感型网络和GPU之后,SoC能够管理工业人机接口和控制应用。LS1028A基于恩智浦的可信架构构建,提供信任根、安全应用和服务。专用于支持TSN桥接应用和TSN终端应用,享受15年制造寿命承诺。

恩智浦数字网络产品部副总裁Noy Kucuk表示:“TSN是工业物联网和工业4.0的基础,实现了信息网络和操作技术网络的融合。LS1028A基于恩智浦数十年的行业经验构建,可用于解决包括处理、连接和低功耗设计在内的严峻挑战。”

坚实耐用的参考设计平台,实现快速生产

OEM目前可以开始使用恩智浦的TSN参考设计平台开发支持TSN的系统,加快构建原型和部署新一代工业解决方案。这一参考设计平台提供4个千兆以太网TSN交换端口,而且具备恩智浦Layerscape处理器的处理功能和安全功能。该平台采用了工业开放源Linux SDK,可提供实时性能、TSN配置支持以及IEEE 1588精确时间协议。开发人员可利用SDK的配置软件,快速展示TSN时间敏感型网络的成型优势和数据流监管优势。开发人员为参考设计平台编写的应用程序可通过标准API与LS1028A SoC向前兼容。

上市时间

  • 有关LS1028A的更多信息,请访问 nxp.com/LS1028 或联系恩智浦销售代表。
  • 恩智浦将参加2017年嵌入式系统展会,在恩智浦展台(4A-220)展示TSN参考设计平台,该平台目前已上市。有关更多信息,请访问 www.nxp.com/LS1021ATSN

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Kinetis是NXP B.V的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Ltd或其子公司在欧盟和/或其他地区的商标或注册商标。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com