恩智浦推出全新Kinetis KE1xF与KE1xZ MCU进一步扩展5V MCU产品阵容

中国深圳,2016年9月27日讯 —(2016恩智浦FTF未来科技峰会)——恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)今日宣布推出全新KE1xF和KE1xZ MCU,进一步扩展了其Kinetis E系列产品线。全新MCU产品采用ARM® Cortex®-M内核,不仅具备更加强大的性能,还拥有更高的存储容量,并集成了更多的抗干扰IP。

Kinetis KE1xF MCU基于高性能ARM Cortex-M4内核,运行频率高达168MHz,集成了兼容CAN 2.0B的FlexCAN模块,提供面向工业应用的高可靠性串行接口以及包含LPUARTs、LPI2Cs、LPSPIs和FlexIO在内的丰富的通信接口。

恩智浦先进的空调系统室外机3合1方案展现了Kinetis KE14F MCU的所有特性。Kinetis KE14F MCU将压缩机、风扇和PFC模块控制合而为一,打造出一套高性能、低成本的全直流变频系统。恩智浦将在9月28-29日于深圳举行的FTF技术论坛上展示该系统。

Kinetis KE1xZ MCU基于ARM Cortex-M0+内核,运行频率为72MHz,提供高达256KB的闪存和32KB的运行内存,以及一组完整的模拟和数字功能。具有强大抗干扰能力的TSI触控模块为客户的人机界面设计(Human-Machine Interface)提供了出色的稳定性和精度,1-Msps ADC与FlexTimer模块则为直流无刷(BLDC)电机控制系统提供了完美的解决方案。

该系列5V解决方案可应用于:断路器、电机控制、高端家电以及智能照明等。

Kinetis KE1xF/KE1xZ MCU的其他产品特性包括:

  • 片上BootROM
  • FlexNVM支持数据闪存及EEPROM(最高分别达64KB/4KB)
  • 采用48MHz的IRC(精度1%)作为内部时钟源
  • 采用MPU、FAC以及WDOG外置监视器,以确保出色的安全性能

强大的软件支持带来灵活多变的设计

Kinetis KE1xF以及KE1xZ MCU均采用TWR-KE18F 塔式系统模块、FRDM-KE15Z和FRDM-TOUCH Freedom开发平台、附送的Kinetis Design Studio MCU集成开发环境以及软件开发工具包。此外,ARM生态系统的强大支持为其提供后盾。

供货与定价

恩智浦及其授权代理商现已开始Kinetis KE1xZ及KE1xF MCU的样品供货。64LQFP规格器件每万件建议起售价格分别为1.49美元和1.93美元;100LQFP规格器件建议起售价格分别为1.63美元和2.07美元。

Kinetis KE1x MCU系列开发工具定价:

FRDM-KE15Z开发平台| 35美元

FRDM-TOUCH开发平台| 15美元

TWR-KE18F开发平台| 99美元

HVP-KE18F开发平台| 90美元

欲了解更多MCU产品信息,敬请访问 www.nxp.com/Kinetis/Eseries

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com