恩智浦推出家用/小型商用网关解决方案,主打同平台和高扩展性

此系列高端网关解决方案可提供20Gbps双向带宽,提升性能用于网络边缘的高附加值服务及分析

德克萨斯州奥斯丁(恩智浦FTF 2016)2016年5月16日讯– 随着当今千兆位级网络服务愈发普及,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)推出了革命性的高速家用和中小企业级(SMB)商用宽带网关平台。该平台拥有绝佳的可扩展性,可提供从极低功耗的1Gbps到20Gbps双向有线/WiFi高端服务的性能。

恩智浦今天发布了广受欢迎的家用网关解决方案的新产品系列,覆盖了高性能和高性价比市场。该系列通用平台满足广泛的功率和性能需要,并共享通用的架构环境、API和软件。该平台基于OpenWrt操作系统,可无缝将数据包处理卸载至更加高效的硬件加速器上,极大提升了数据吞吐量和整体服务质量,为用户节省出的CPU资源可以被运用在具有更大附加价值的应用和服务上。

恩智浦采用业界领先的ARM® Cortex® 技术的64位嵌入式处理器为这款平台带来杰出的可扩展性。这一平台已基于恩智浦的双核QorIQ LS1024A器件进行量产。全新的家用/中小企业商用网关平台现已包括不同版本:分别采用体积小,低功耗的QorIQ LS1012A处理器,QorIQ LS1043A四核处理器,以及恩智浦新推出的拥有两个万兆以太网接口,与LS1043A针脚兼容,并且拥有4个64位ARM Cortex-A72核心所带来的极佳性能的QorIQ LS1046 SoC。恩智浦基于ARM64位的家用网关平台是目前业内唯一可以从单核扩展至四核的64位解决方案。

“宽带运营商们一直以来都在寻找一款可扩展、可升级的网关平台,帮助他们获得投资回报的最大化,并使他们可以更加专注于高附加值的应用和服务上。”恩智浦数字网络业务部产品管理副总裁Noy Kucuk表示,“恩智浦此次在广受欢迎的家用/中小企业商用网关解决方案产品线的基础上推出新产品,正是为了满足用户的需求。我们为用户提供经过验证的软件平台,由恩智浦全球软件团队提供支持,并提供了业内最广泛的通信处理器系列。”

网络边缘的极致性能

恩智浦新推出的QorIQ LS1046通信处理器为恩智浦家用/中小企业商用网关的高端产品线注入了全新动力。除了20Gbps双向有线和10Gbps WiFi性能之外,该处理器的四个ARM Cortex-A72内核还带来附加性能,支持广泛的新网关应用以及功能模式,包括:

  • 提升网络运营能力:网关提升性能意味着管理人员能提前将内容推送至网关,以此更好地管理高峰期带宽,去除不必要的成本并避免边缘到云端数据堵塞带来的延迟。
  • 支持语音的家用自动化和家用安全服务,提供视频分析,基于内容的服务质量和家长控制以及智能能源管理功能。
  • 新服务与新收入模式:网络性能提升使服务提供商可以运行各类应用来分析用户喜好和内容使用模式,为个性化广告和内容提供打下基础,未来可以进一步提升客户满意度,提升忠诚度并最终提升每用户平均收入(ARPU)。

面向IoT网关和WiFi扩展器的软件复用

超低功耗LS1012A处理器亦适用于Wi-Fi扩展器,电池驱动的IoT网关以及全电池驱动的应用。对于恩智浦基于LS1012A的家用/小型商用网关平台的支持意味着用户家中所有网关设备都可以在同一软件平台上运行,不仅节约了总的开发成本,还可减少技术支持和维护的工作。

关于恩智浦FTF技术论坛的演示

恩智浦新推出的可扩展家用/小型商用网关解决方案本周(5月16-19日)正在恩智浦FTF2016的Tech Lab进行展出。

市场应用

恩智浦的家用/小型商用网关平台现正大批量出货至多家使用QorIQ LS1024A平台的运营商。该网关现已面向LS1043A处理器展开评估,计划于2016年6月对LS1012A平台,以及2016年下半年开始对LS1046A平台提供支持。QorIQ LS1012A, LS1043A和LS1046A处理器现在均可供货。

更多关于恩智浦家用/小型商用网关平台的信息,敬请访问:http://www.nxp.com/pages/:BROADBAND-GATEWAY

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com