恩智浦在CES 2017上展示面向未来的安全,物联网和汽车创新解决方案

美国内华达州拉斯维加斯 (CES 2017) – 2017年1月4日——在本周举办的美国消费电子展(CES 2017)上,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)将展示全球顶级开发者如何实现一个万物安全、智能、互联的未来。通过全新解决方案和合作伙伴,恩智浦在安全,物联网和汽车领域持续引领创新。

全新的合作伙伴关系为汽车和设备打造安全互联的生态系统

  • 恩智浦在CES 2017上宣布将同微软一道提升物联网的安全性。本次CES 2017期间进行展示的全新解决方案将最顶级的硬软件安全性与语音控制,自主学习算法等多种其他功能相结合,可以应用于智能家居,互联汽车与智能联网设备等多个场景。
  • 1月4-8日期间,微软,恩智浦,IAV以及合作伙伴Cubic Telecom, Esri和Swiss Re将携手通过高度自动化的驾驶演示展示他们对安全、可靠的端到端自动驾驶的共同愿景。随着美国交通部规定新车强制采用车对车通信技术,该技术也将越来越重要。
  • 全新的自动驾驶电动车Rinspeed “Oasis” 正在拉斯维加斯进行展示,该车应用了大量恩智浦技术来确保自动驾驶汽车的安全互联,包括茧式雷达,V2X通信,车用近距离通信NFC,NXP BlueBox传感器, 长距离RFID等。系统通过先进的传感技术可以对汽车周边环境进行360度精确监控。
  • 为了带动未来可穿戴技术的创新,恩智浦还发布了最新的研发测试结果。该结果将为嵌入式安全元件的产品和应用的开发提供支持,体现了恩智浦致力于投资互联设备安全支付,交易,认证等服务的决心。恩智浦从该测试中取得的成果已经由Palago和uConekt Inc等合作伙伴完成相关解决方案。

突破性汽车解决方案将简化开发流程

  • 恩智浦宣布推出世界上第一款全整合软件无线电解决方案SAF4000,它兼容包括AM/FM,DAB+, DRM (+)和HD在内的全球所有广播音频标准。这种新的IC集6个IC于一体,以单个超紧凑型RFCMOS设备取代了现今使用的多芯片解决方案,在简化高性能信息娱乐平台方面实现了重大突破。

先进的物联网半导体技术满足不断提升的用户需求

  • 恩智浦宣布推出i.MX 8M系列应用处理器,专为满足日益增长的音频和视频系统需求而设计,适用于智能家居和智能移动应用。恩智浦的i.MX 8M系列顺应了流媒体的主要转变趋势:在音频方面支持语音识别和联网扬声器;视频方面则采用4K高动态范围(HDR)技术,让设备外形更加小巧紧凑。
  • 恩智浦还推出了基于LPC800和LPC54000系列的全新LPC MCU产品路线图,首先推出的是基于ARM® Cortex®-M-的设备,主要服务于下一代消费级和工业级物联网应用。
  • 为了确保智能手机,平板,可穿戴设备和小型物联网设备能够使用更加高速可靠的网络连接,恩智浦推出配有全整合开关的全新的无线本地网络(WLAN)低噪音扩大器(LNA)。此外,恩智浦还推出了能够最轻松地将NFC技术集成至基于Nexiwear平台的可穿戴设备的方法,即全新的MikroElektronika NFC click。这一新模块采用mikroBUS™扩展板和多功能NFC PN7 120 IC控制器,集成NFC技术由此变得非常便利,毫无障碍。

新解决方案带来极致设备充电便利体验

  • 恩智浦宣布推出业内首款Type-C USB解决方案,能够在一小时之内为手机、计算和各类虚拟现实设备充满电。这一端到端解决方案是市场上现存最小的,拥有独一无二的快充技术以及USB 基带供电物理层(PD PHY)器件,是第一个可全面部署Type C传输控制器的解决方案。
  • 在CES 2017上,恩智浦宣布推出第一款用于笔记本电脑和二合一平板电脑的高功率无线充电解决方案,可提供高达100W的功率,覆盖该领域的全部电源范围要求。这款解决方案的厚度不足2mm,并且元器件数量很少,能够适用于最严苛的工业设计要求。无线充电产品一直是智能手机和其他小型便携式电子产品的热门配件。然而,便携式计算设备所需的电源远远超出智能手机充电器所能提供的电源。这款恩智浦最新解决方案让消费者在使用笔记本电脑和二合一平板电脑时能够享受真正的无线体验,还可满足更高的功耗要求。

CES期间的展览与现场演示

  • 恩智浦将在CES期间进行100多项产品演示,范围从最小的微处理器到复杂网络基础设施,涵盖了多种支持智能世界的产品和技术。这些展览将在恩智浦大篷车上进行。除了大篷车之外,恩智浦还将在专门的展区展出一系列解决方案。与往年不同的是,今年恩智浦还将在北广场的自动驾驶广场展出ADAS技术。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com