恩智浦推出适用于支付卡的突破性创新技术

全新指纹支付卡解决方案,树立支付卡交易速度的全球标杆(< 200毫秒)

美国内华达州拉斯维加斯(2017年MONEY 20/20峰会)– 2017年11月9日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)近日在MONEY 20/20峰会上宣布推出两种具有重大意义的突破性创新技术,该峰会是规模最大的金融科技创新展会,于2017年10月22-25日在拉斯维加斯举行。恩智浦在峰会上演示了新型非接触式指纹支付卡解决方案,同时还展示了支付卡交易速度的新全球标杆。

支付卡上的指纹传感器

指纹支付卡解决方案给支付组织和银行针对最终消费者支付行为,提供了一种安全、便利、快速的支付卡方案。该方案将双界面芯片卡与集成式指纹传感器组合在一起,实现更快速的交易,同时无需最终用户输入PIN码。

恩智浦资深副总裁、安全交易和身份识别业务总经理Rafael Sotomayor表示:“它为消费者提供了一种既安全又显著更方便的支付方式。当今基于NFC技术的移动钱包为移动支付提供了便利性,而支付卡现在也能复制这种便利性。它也非常适合其他形式和应用,例如电子护照。该突破性技术将增强恩智浦在支付和安全身份识别领域,帮助我们的客户向市场提供下一代应用和解决方案的承诺。”

为了降低制卡片制造商的进入门槛,恩智浦应用于支付卡的安全指纹验证解决方案不需要电池,可作为更广泛的支付生态系统的一部分,很容易适应标准的卡片制造设备。同时采用指纹验证的支付卡完全兼容现有的EMVCo收单(POS)系统。

新标杆实现极快交易速度

恩智浦高性能平台展现了无缝快速的智能卡交易体验,让消费者能够在不足200毫秒时间内完成M/Chip交易,超越了300毫秒的行业要求。

Sotomayor表示:“这种性能的提高为增加新特性或更高的加密对策提供了灵活性,同时仍然满足当前的行业交易要求。用户对更快支付交易速度的需求将会进一步增加,恩智浦致力于提供强大的性能以满足这些需求,让非接触式交易变得更加快速,更加完美无瑕。”

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com