恩智浦推出适用于5G网络的全新高功率射频产品

扩展了氮化镓(GaN)和LDMOS技术产品组合,全面提供各种高功率产品

美国费城(IMS 2018) – 2018年6月12日 – 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)扩展其丰富的GaN和硅横向扩散金属氧化物半导体(Si-LDMOS)蜂窝基础设施产品组合,推动创新,以紧凑的封装提供行业领先的性能,助力下一代5G蜂窝网络发展。

5G连接涉及频谱扩展、更高阶位调制、载波聚合、全维波束赋形等关键技术,因此需要扩大技术基础才能支持增强移动宽带连接。根据频谱使用情况和网络占位空间,实施“多输入多输出”(MIMO)技术需采用四根(4TX)发射天线到64根甚至更多天线。5G网络的未来将取决于GaN和Si-LDMOS技术,而恩智浦一直身处射频功率放大器开发的前沿。

“恩智浦于1992年推出全球首款LDMOS产品,此后25年一直处于领导地位。现在,恩智浦依托成功的历史经验,以行业领先的GaN技术巩固了自己的射频领导地位,为蜂窝移动应用提供出色的线性效率,”恩智浦资深副总裁兼射频功率事业部总经理Paul Hart表示,“凭借出色的供应链、全球应用支持和行业内出色的设计专业知识,恩智浦已成为5G解决方案领先的射频合作伙伴。”


nxp

在IMS 2018展会上,恩智浦推出全新射频GaN宽带功率晶体管,扩展其适用于宏蜂窝和户外小型基站解决方案Airfast第三代Si-LDMOS产品组合。新产品包括:

  • A3G22H400-04S: 这款GaN产品非常适合40 W基站,效率高达56.5%,增益为15.4 dB覆盖从1800 MHz 到2200 Mhz的蜂窝频段。
  • A3G35H100-04S:这款GaN产品提供43.8%的效率和14 dB的增益,可在3.5 GHz下实现16 TX MIMO解决方案。
  • A3T18H400W23S:这款Si-LDMOS产品以1.8 GHz的频率领跑5G时代,Doherty效率高达53.4%,增益为17.1 dB。
  • A3T21H456W23S:这款解决方案覆盖从2.11 GHz到2.2 GHz的全部90 MHz频带,体现了恩智浦Si-LDMOS产品出色的效率、射频功率和信号带宽性能。
  • A3I20D040WN:在恩智浦集成式超宽带LDMOS产品系列中,这款解决方案提供46.5 dBm的峰值功率、365 MHz的带宽以及32 dB的AB级性能增益,在10 dB OBO时的效率达18%。
  • A2I09VD030N:这款产品具有46 dBm的峰值功率,AB级性能增益为34.5 dB,在10 dB OBO时的效率为20%。这款产品的射频带宽为575 MHz至960 MHz。

nxp

恩智浦提供丰富多样的射频功率技术产品,涵盖GaN、硅-LDMOS、SiGe和GaAs,支持覆盖频率和功率频谱和多种集成度的5G产品。恩智浦不仅提供广泛的选择、构建数字计算产品,还支持基带处理应用,是端到端5G解决方案独特的供应商。

更多信息,请访问www.nxp.com/RF

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

厉容

办公电话:+86-10-8520 6202

电子邮箱:rong.lee@ogilvy.com