恩智浦发布全球首款基于单芯片的可扩展安全V2X平台

  • 新的DSRC/802.11p解决方案能够“看见”盲区死角,提供安全可靠的自动驾驶体验
  • 基于恩智浦的领先优势,提供业界首款完整的5.9 GHz安全V2X解决方案,现已应用于汽车生产

法兰克福,2017年9月12日——全球最大的汽车半导体解决方案供应商恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)发布新一代 RoadLINK™ 解决方案,扩大自身在安全车对多(V2X)通信领域的领先地位。新的恩智浦 SAF5400 是世界上首款符合汽车标准的高性能单芯片 DSRC 调制解调器,采用独特的可扩展架构、业界领先的全新安全功能和先进的 RFCMOS 和软件定义无线电(SDR)技术,为 OEM 提供了灵活选项,方便 OEM 跨区域部署安全 V2X 和进行现场升级。

恩智浦 SAF5400 调制解调器将先进的收发器技术与完整基带、MAC 层和固件集成到一个完整的单芯片独立调制解调器中,在所有通道条件下均可在业界领先的工作范围内提供卓越的射频性能,是业内首个每秒可验证超过 2000 条消息的单芯片调制解调器。SAF5400 架构完全可扩展,可与应用处理器(如恩智浦强大的 i.MX 系列)、安全系统、电源管理系统和车载网络解决方案相结合,作为恩智浦安全 V2X 系统平台的一部分。

为实现最高的安全性,恩智浦提供了 SXF1800。SXF1800 是一种专用的硬件安全元件,所基于的技术被用于当今世界上最敏感的安全环境,如电子护照、银行卡、智能手机,如今又应用到了汽车中。经第三方安全评估和认证,SXF1800 具有很强的防探测和防篡改特性。也可通过恩智浦 i.MX 处理器的软件功能满足 V2X 安全要求,为客户提供性能/成本的折衷选择。

安全的单芯片 V2X 解决方案集成了恩智浦的软件定义无线电技术,可为客户提供一个平台,通过单个硬件解决方案就能支持不同区域的标准。由此大大减少了开发、认证和维护工作,并减轻了在全球推出 V2X 的难度。凭借恩智浦的 RFCMOS 技术,将模拟 RF 与数字基带处理集成到超紧凑单芯片中,实现更小的硬件尺寸。

恩智浦执行副总裁兼汽车电子事业部总经理 Kurt Sievers 表示:“恩智浦提供了一个安全的单芯片 V2X 平台,可提高车辆‘看见’盲区死角的能力,将有助于我们挽救生命。新一代恩智浦 RoadLINK™ 是基于恩智浦现有的已在世界各地道路上使用的行业领先解决方案所创建的提供了一个高性能的可扩展平台,便于 OEM 在全球范围内采用。”

恩智浦 V2X 系统平台运行在 5.9 GHz 频段和 760MHz 频段,与所有领先供应商的全球软件协议兼容,实现了真正的全球化 V2X 解决方案。恩智浦 V2X 系统平台符合并超过美国交通部的“NPRM”的现行指导原则,以及欧洲、日本和韩国的最新标准。

恩智浦 SAF5400 调制解调器

恩智浦 SAF5400 单芯片调制解调器是称为 RoadLINK™ 的安全 V2X 系统平台的核心。RoadLINK 是全球首选的安全 V2X 解决方案,迄今已经完成相当于一百多万天的测试,是目前唯一经过批量生产验证的 5.9 GHz V2X 系统解决方案。

SAF5400 简要说明:

  • 基于经过批量生产验证的第一代 NXP 安全 V2X 解决方案(第一代解决方案已运用在当今的道路上,多个 RSU/ 智慧城市试点中都有用到)
  • SAF5400 具有独特的可扩展架构,可与 i.MX 产品系列组合,支持在从“低端”OBU 扩展到“高端”OBU 的过程中,在系统平台中使用相同的 V2X 硬件芯片
  • SXF1800V2X 安全器件可添加到系统中,为当今的车联网提供非常高的安全性
  • 独立于软件协议栈,向前兼容恩智浦的第一代 RoadLINK 芯片组
  • 支持美国、欧盟、日本和韩国的所有全球 V2X 标准
  • 支持双天线分集的应用案例,是市场上集成度最高、系统成本最低的 V2X 解决方案
  • 可在所有通道条件下实现极低的系统功耗和一流的射频性能
  • 经优化的可扩展性和内置天线补偿器,支持利用恩智浦的安全启动模式和高质量标准
  • 恩智浦已经完成了相当于一百多万天的 V2X 汽车产品的现场测试
  • 恩智浦的安全 V2X 解决方案符合汽车标准,提供行业领先的工作范围和射频性能,并遵循所有经验证的汽车开发流程

恩智浦 SAF5400 的供货时间:

  • 2017年12月开始向主要客户提供样品

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com