恩智浦推出POS读卡器解决方案扩大对电子支付市场的支持

推出i.MX 8多传感器实现套件,推动数字世界安全人机界面创新

德克萨斯州奥斯丁,2016年5月17日讯(恩智浦FTF 2016)– 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天展示了新一代i.MX 8应用处理器安全、生动、高交互性接口的应用潜能,并推出了基于i.MX 8多传感器处理器系列的多传感器实现套件(MEK)。该传感器可以通过提升高要求计算和媒体密集型应用中的多媒体和显示接口性能改善日常交互体验。

全新的i.MX 8多传感器实现套件兼具业界最具扩展性的应用处理器系列、高水准的系统安全性以及出色的能效。该套件提供系统分区功能,方便开发人员以硬件定义的安全性专注于创新应用的软件定义结果,确保互联汽车、互联医疗、工业机械与工具等各种关键应用的安全与隐私。利用i.MX 8智能架构,可以安全地访问和提取数据,供消费者与企业使用。

恩智浦资深副总裁、微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“超动力计算时代的到来有望颠覆我们工作、生活和娱乐的方式。在这个GPU加速的新世界中,消费者将能享受令人惊叹的人与互联设备的交互体验。i.MX 8架构为开发人员提供了发挥想象并设计自然人机交互的自由,将惠及生活中的方方面面。”

多传感器:任何物体或表面的生动体验

i.MX 8旨在通过强大的媒体引擎增强交互活动。它具有4K视频和图形性能,可应用于大多数物体或表面,提高虚拟或增强现实的使用体验。这项技术为开发人机交互——比如机器人和视觉检测、家用或商用无人机、可穿戴设备等——提供了机会,可将扫描功能应用与现代工业的自动化和效率提升。

私密与个性化交互

i.MX 8智能架构在消费者易用性以及最高安全水准之间实现了平衡。该架构从最基本的高级安全性做起,具有软件和硬件平台分离的特点,提供关键故障/恢复选项,保护数字特征,同时安全地实现互联的数字化界面。

关键应用的易用性和安全性

i.MX 8推动了多传感器进步,可用于直观手势控制、语音识别、自然语音识别和音频加速。在诸如医疗保健或工业实现(比如互联车辆)等任务关键型应用中,i.MX 8技术让体验配置与数字特征相匹配。例如,在互联汽车中,重要的驾驶信息经过配置并显示在信息娱乐、仪表盘、高级抬头显示器等多个显示屏幕上,可以设计座椅调节、音乐音量以及设备连接等个性化设置,增强驾驶乐趣和安全性。

上市时间

恩智浦i.MX 8 MEK已经上市。MEK包括处理器、工具和软件(包括BSP和中间件)。更多详情,请联系恩智浦当地现场应用工程师(FAE),或者访问网站:www.nxp.com/iMX8-MEK

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com