恩智浦推动未来可穿戴技术创新

恩智浦公司推出采用恩智浦嵌入式安全元件技术的试验台,用于开发非接触式支付、身份验证和其他应用


拉斯维加斯 –2017年1月4日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)今日宣布推出一款新型试验台,用于在可穿戴设备和其他互联设备上实现广泛的安全服务,进而推动创新。该试验台支持使用嵌入式安全元件(eSE)技术进行产品和应用开发,这也彰显了恩智浦在未来互联设备的安全支付、交通、身份验证及其他服务领域的开发方面进行投资的长期承诺。除了纯集成电路开发之外,创业型合作伙伴和各大品牌厂商还在努力加快可穿戴创新产品的上市速度,为客户提供差异化解决方案。恩智浦合作伙伴Palago和uConekt Inc.开发的解决方案就是借助这款试验台取得的成果。

瑞典公司Palago致力于利用可穿戴技术实现多种非接触式交易,同时提供更高级别的信任和安全性。加拿大公司uConekt提供的uConektuBoltTM是一款防窜改的可穿戴手链设备,采用恩智浦的安全元件来存储和保护个人身份、私有凭据及其他敏感信息。uBolt使用指纹和语音生物识别,提供多因素身份验证,可轻松满足用户需求,同时结合移动应用程序,实现安全的门禁控制、支付及其他应用。uBolt还荣获CES 2017最佳创新奖。

uConekt的创始人兼首席执行官Vincent Ramoutarg表示:“恩智浦提供市场领先的嵌入式安全元件解决方案,让我们的uBolt解决方案能够为用户提供个人身份保护并且具有便携性,同时确保安全的ID验证,这些功能只需使用便利的可穿戴设备即可实现,而无需依赖于手机或平板电脑。通过与恩智浦合作,我们可以确保使用经过行业验证的硬件和软件,而恩智浦在由芯片供应商、服务提供商、网络运营商、金融机构和OEM构成的复杂生态系统中处于领导地位,这也有助于我们建立必要的合作伙伴关系,加快具有竞争力产品的上市速度。”

恩智浦公司负责移动交易产品线的副总裁Charles Dachs表示:“Palago和uConekt创造了令人兴奋的可穿戴应用,从而提升了恩智浦培养和提供新型解决方案的孵化器模式的价值。恩智浦还与支付行业的主要企业展开合作,毫无疑问,通过互联设备实现非接触式支付和其他很多应用正在成为新标准,因为消费者对‘感应支付’技术的速度和便利性青睐有加。恩智浦的eSE解决方案是这些新兴应用的核心,我们的解决方案能够为支付卡发卡机构、制造商、最终用户提供最高级别的数据保护和加密,因而倍受他们的信赖。”

恩智浦引领关键的研发工作,旨在促进安全NFC技术的采用,还与外部独立设计室MobileKnowledge结成了合作伙伴。MobileKnowledge创始人兼首席执行官Pedro Martinez表示:“非接触式安全应用与可穿戴设备的集成,为硬件和服务提供商带来了全新的重大商机。我们很荣幸能够为这一市场的加速发展、系统解决方案的优化、全新经济高效型安全供应平台的广泛应用做出贡献。”

恩智浦的eSE解决方案提供高级安全功能,有助于确保消费者数据的安全,为数据提供隐私保护,而无需依赖于任何外部第三方。这些互补的安全服务开发平台(SSDP)由MobileKnowledge打包提供,为开发人员提供了一系列的硬件工具和软件模块,从而实现更加成熟的集成流程,以便在PN66T中快速构建、测试和验证采用嵌入式安全元件解决方案的应用。作为SSDP套件的一部分,恩智浦的加载器服务成为一种易于使用的设计资源,让安全NFC支付和其他应用能够非常简单地部署在可穿戴设备上,正如使用GPS、蓝牙或Wi-Fi等标准技术的任何移动应用那样。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com