恩智浦和谷歌云使用新的云物联网核心来拓展Android Things的范围和性能

云物联网核心打破数据孤岛,让智慧城市能够远程收集和分析信息,以便改进交通和都市服务

美国加利福尼亚州山景城,2017年5月16日讯——恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)日前宣布,恩智浦的Android Things平台能够支持新的谷歌云物联网核心,后者是一种完全托管服务,让用户能够简单安全地在全球范围内连接和管理设备。新的云物联网核心提供多种谷歌服务,以此释放实时物联网数据的价值,应用于智慧城市的计划和部署。

谷歌云战略技术合作伙伴主管Adam Massey表示:“云物联网核心旨在简化数字化转型,帮助客户充分利用谷歌云的数据分析和机器学习功能,借助以前无法访问的运营数据带来的洞察力,实时采取有效行动。通过与恩智浦等业界领导者合作,我们拓展了创新范围,帮助更多客户实现互联设备的商业价值。”

恩智浦的Android Things平台是与谷歌早期合作开发的成果,采用i.MX应用处理器,为众多开发人员、制造商和OEM提供经济高效的丰富功能。该平台旨在让相关方能够快速开发出基于安卓的低成本互联物联网设备。现在,借助谷歌云物联网核心,企业和城市开发人员能够利用恩智浦平台,更好地构建由各种设备组成的智能互联系统,这些部署在城市中的设备将通过谷歌云进行管理和调配。

恩智浦资深副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“为了大规模推动智能体验,必须构建一个由高级终端节点设备组成的生态系统,而且这些设备必须无缝安全地相互连接。通过支持新的谷歌云物联网核心,恩智浦让开发人员能够开发出满足物联网市场要求的设备,提供市场所需的更大覆盖范围、安全性、感知能力和功能。”

谷歌云物联网核心包括多种服务,例如Pub/Sub、Dataflow、Bigtable、BBigQuery和Data Studio,提供了实时收集、处理、分析和可视化物联网数据的完整解决方案,帮助提升运营效率。新的谷歌云物联网核心解决方案的重要特性包括:

  • 端到端安全:使用基于证书的身份验证和 TLS,实现端到端安全保障。凡是运行Android Things的设备或满足云物联网核心安全要求的设备,都能提供全面安全功能。
  • 可即时利用的数据洞察力:通过与谷歌大数据分析和机器学习服务相集成,使用下游分析系统。
  • 无服务器基础设施:在谷歌的无服务器平台上,使用水平扩展方式,不受限制地即时扩展。
  • 角色级别的数据控制:将 IAM 角色应用于设备,以控制对设备和数据的访问。
  • 自动部署设备:使用 REST API 来自动批量管理设备的注册、部署和运行。

恩智浦Android Things平台

采用i.MX 6UL和i.MX7D应用处理器、TechNexion PICO-iMX 6UL电路板/7D电路板 和VVDN Technologies Argon i.MX 6UL电路板,加快物联网产品的开发和上市速度。所有三种电路板都经过谷歌验证和测试,能够以最佳性能运行Android Things。有关更多信息,请访问www.nxp.com/AndroidThingshttps://developer.android.com/things/index.html

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com