恩智浦携手生态合作伙伴加速推进安全边缘解决方案

现有OEM/ODM解决方案将与基于云的工具和服务套件EdgeScale预先集成,以实现安全设备配置和管理

台北,2018年6月5日讯——(2018年台北国际电脑展) – 作为全球领先的安全连接半导体解决方案供应商,恩智浦半导体(NXP Semiconductors™ N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日与领先的全球系统提供商拟定周详计划,以支持恩智浦基于Arm®的平台,用于跨企业、工业、零售和运营商应用领域的边缘计算应用。

此次多家公司将携手合作,促成面向边缘计算的安全基础设施部署。该基础设施支持新兴人工智能(AI)和边缘机器学习推理,以及云部署的安全边缘处理。EdgeScale是一款设备和云服务套件,可简化安全计算资源在网络边缘的配置。恩智浦正与这些合作伙伴展开合作,希望实现物联网和本地计算平台的安全部署与管理,同时确保可扩展性、安全性和易部署性。

这些合作企业开发基于恩智浦Layerscape和i.MX应用处理器系列的产品,面向需要将本地处理能力与云连接相结合的各种应用。这些平台能够在计算、连接和存储之间提供最佳平衡,并且其设计适合于在企业和工业环境下运行。

这些平台利用恩智浦EdgeScale技术与来自Docker®和Kubernetes的开源软件,可以运行来自AWS Greengrass、Google Cloud IoT、Microsoft Azure IoT、阿里巴巴和私有云框架等常见云框架的各种边缘应用。恩智浦的SoC提供在嵌入式和普通计算系统以及可将全球人员连接到一起的网络和电信基础设施中使用的安全、高性能、低延迟平台。

恩智浦资深副总裁兼数字网络事业部总经理Tareq Bustami评论道:“拥有安全的边缘解决方案将对物联网和工业4.0的成功发挥重要作用。我们渴望与领先的设备制造商合作,提供具备云连接、安全易用的边缘计算解决方案。我们将共同帮助交付安全可靠、更加智能、更多功能的边缘解决方案,方便进行大规模部署和管理。

Arm嵌入式和汽车电子产品副总裁兼总经理John Ronco称:“当我们朝着万亿安全互联设备的愿景而努力时,靠近边缘(数据在这里产生)交付计算的能力是成功部署物联网的关键。通过恩智浦的EdgeScale平台,用户和供应商将快速针对其具体应用创建并部署最佳解决方案。”

作为EdgeScale生态系统计划的一部分,恩智浦继续与阿里巴巴合作。恩智浦和阿里巴巴将利用并集成EdgeScale平台,以帮助创建高价值物联网应用,从而支持面向预测分析、互联汽车、预测性维护、智能楼宇和边缘智能的人工智能和机器学习。

来自全球各大OEM和ODM的支持

Accton——“通过采用恩智浦Edgescale软件和平台,Accton能够为全球CSP交付快速上市的uCPE、SD-WAN和边缘计算开源硬件产品,以进行测试。恩智浦和Accton能够共同帮助CSP快速部署新服务,创造新业务。”Accton Technology产品管理总监欧阳炯辉。

DNI——“长期以来,DNI一直为企业和中小型企业市场提供基于恩智浦LS系列平台的可靠、高性能安全网关产品。EdgeScale解决方案使产品能够在云端进行管理,并为我们的客户带来新价值。”DNI NBD总监郭志鸣。

IMAGO——“恩智浦的LS2084A提供嵌入式视觉系统的核心。摄像头、机器和自动化界面完美匹配,符合客户要求。针对边缘解决方案,IMAGO提供基于LS2084A的EdgeBox。EdgeBox专注于边缘视觉应用,利用EdgeScale提供安全的云连接,从而实现软件更新和远程设备管理。第一次演示计划于2018年第2季度进行。”Imago Technologies总经理Carsten Strampe。

NEXCOM——“Nexcom非常高兴地宣布,我们已与恩智浦达成合作,将在Nexcom NSA-3640工业通信网关平台上实施Edgescale解决方案。Edgescale可在NSA-3640上实现云部署的时间敏感型应用,从而应对工业4.0和运营商客户的要求。”NEXCOM NCS高级总监李俊毅。

Scalys——“Scalys SES-LS1012 Grapeboard是市场上最先进的安全(I)IoT边缘计算和网关设备。Grapeboard基于恩智浦LS1012A通信处理器,是一款安全网络通信设备,大小与信用卡差不多,适用于传感器网关、通信集线器和安全边缘设备。为实现高级别的安全通信解决方案,恩智浦EdgeScale套件可自动向远程嵌入式设备配置软件和软件更新,以代替当前繁琐的手动流程。”Scalys董事总经理Hans Klos。

Senao——“Senao是市场领先的企业无线访问设备提供商,正在将我们的产品推向云边缘。通过在Senao产品实施恩智浦EdgeScale解决方案,我们共同引入了一个真正可在云端部署的服务平台。”Senao Networks产品营销助理副总裁刘秀盈。

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Layerscape是恩智浦公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

厉容

办公电话:+86-10-8520 6202

电子邮箱:rong.lee@ogilvy.com