恩智浦携手HID Global共同开启新篇章

将HID Global®的Seos®技术嵌入恩智浦的SmartMX安全单元,实现功能强大的交钥匙物理访问解决方案,使可穿戴设备能够用于企业、楼宇和家用电子锁

美国内华达州拉斯维加斯 - 2016年4月7日讯–(美国西部国际安防产品博览会2016) - 恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI)日前宣布与HID Global®开展战略合作。HID Global Seos®证书技术将嵌入到恩智浦基于SmartMX安全单元的设备。恩智浦与HID Global的此次合作致力于在未来实现用可穿戴设备开启商务楼宇、酒店和工作场所的电子锁。此外,恩智浦和HID Global还在多个不同领域展开合作,以将安全访问的实施拓展至更多应用和使用案例。

全球范围的可穿戴设备制造商可采用配备Seos的恩智浦芯片,为用户实现以下应用:楼宇和停车访问、个人计算机登录、IT系统和云应用身份认证、安全打印作业收集、考勤系统、销售点和自动无现金售货,及Seos支持的各种其他使用案例。HID Global的现场程序员只需依靠加载指定应用的数字证书,即可在配备Seos的可穿戴设备上支持这些使用案例。

HID Global总裁兼首席执行官Stefan Widing表示:“随着设备私人用途和商业用途之间的界限日渐模糊,HID Global致力于为制造商和终端用户提供更多选择,使其能够在更多智能设备上对现有和新兴使用案例进行可靠身份识别,而与恩智浦的协议则标志着HID Global在此领域迈出了重要一步。这也提高了Seos的互用性和行业领先企业进行大规模市场化的潜力,这些企业寻求可用于混合技术环境、基于标准的开放式技术。”

恩智浦半导体副总裁、网络安全解决方案产品部Sami Nassar表示:“消费者可以期待在智能手机和可穿戴设备上实现更多功能。通过此次合作,再加上将Seos访问应用于恩智浦安全单元,我们研发了功能强大的交钥匙解决方案,只需使用可穿戴设备轻轻一‘碰’,就能轻松访问企业、楼宇和住宅。恩智浦的客户与合作伙伴将安全单元嵌入到可穿戴设备中后,在逻辑和物理访问方面还将获得更多的选择。”

关于HID Global

HID Global是为全世界数百万客户提供有关研发、管理和使用安全身份的创新产品、服务、解决方案和专业知识的可靠来源。公司所服务的市场包括物理和逻辑访问控制,包括强大的身份验证和证书管理;卡片印刷及个人化;访客管理系统;高度安全的政府和公民身份证;以及用于动物识别及工业和物流应用的射频识别(RFID)技术。公司主要品牌包括ActivID®、EasyLobby®、FARGO®、IdenTrust®、LaserCard®、Lumidigm®、Quantum Secure及HID®。HID Global总部位于美国德克萨斯州奥斯汀,在全球拥有超过2,200名员工,其国际办事处为100多个国家/地区的客户提供支持。HID Global®是ASSA ABLOY集团旗下的品牌。欲了解更多信息,请访问 http://www.hidglobal.com

® HID、HID标志和Seos是HID Global在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标、服务标志及产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人。

恩智浦、恩智浦标志和SmartMX是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com