恩智浦针对低功耗、入门级物联网应用推出业界领先的LPC微控制器系列,实现突破性创新

全新LPC84x MCU系列性能无可比拟,具有开创性的特性,性能提高10倍,功耗节省3倍以上,代码长度比8位或16位微控制器减少50%

美国加州圣何塞–2017年6月21日——全球领先的微控制器供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出LPC84x系列。LPC84x系列是快速扩展的32位微控制器LPC800系列(基于ARM® 30MHz Cortex®-M0+)的最新产品,旨在平衡功率、性能和价格,满足市场对于简化和加快开发的需求,从而助力下一代设计变得更加智能、低成本和高功效。

恩智浦资深副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“我们与广大客户群合作,将LPC84x系列投入量产,为此我们感到非常兴奋。相比老化的专有8位MCU,新系列进一步延伸了LPC800独特的创新特性。”

LPC84x系列的创新基于一种独特的方式,无需CPU干预即可配置器件,进一步提升了集成的节能特性,为开发人员提供更大的灵活性。上电后,快速访问型初始化内存(FAIM)允许LPC84x微控制器的时钟在低频模式启动,使启动电流消耗降到最低。此外,输入/输出(IO)端口能立刻启动并达到预期配置,避免相连器件(如MOSFET)发生任何潜在的端接问题。

在LPC84x系列中,LPC845提供额外的灵活电容式触摸感应解决方案,可以在睡眠或深度睡眠模式下工作,功耗非常低。LPC845解决方案可在不同传感器配置中处理多达九个电容按钮(例如滑块、旋钮或按钮矩阵),并且通过支持软件库和工具实现其他功能,包括自动校准,以便在嘈杂或潮湿的环境中获得最佳性能、减少错误触发。评估套件和软件包从2017年第三季度开始供货。

恩智浦的LPC800系列在全球大获成功,LPC84x系列在基础上继续保持业界领先的卓越创新,拥有强大的32位状态可配置定时器和PWM、高级DMA、自主串行接口及专利IO开关矩阵,任何外设功能都可以分配至56个GPIO中的任意一个,实现低成本的PCB。

恩智浦全新的LPC84x MCU系列令开发人员能够实现64KB集成闪存和16KB SRAM,外加一个12位ADC、两个10位DAC和一个可选输出的自激振荡器(FRO),进一步扩展了LPC800系列,以相当于8位MCU的价位提供功能丰富的入门级MCU。客户将受益于LPC84x系列在监控、数据采集、感应、实时控制和图形界面方面的更高集成,可在各种消费类、工业类和新兴物联网应用中实现基本的控制和互联任务。

产品定价和上市时间

LPC84x MCU系列自2017年6月20日起供货,包括器件、外设驱动程序、示例软件和工具、LPCXpresso845-MAX开发板(OM13097),有LQFP64、LQFP48、HVQFN48、HVQFN33及更多封装可选。

有关产品定价,请联系恩智浦当地销售部门,或访问nxp.com/LPC84x了解有关LPCx MCU系列的更多信息。

LPC微控制器演示

本周在加州圣何塞举办的恩智浦FTF Connects上,恩智浦将分享LPC产品组合的最新功能和发展。届时将在技术实验室中展示LPC84x MCU系列及扩展的LPC546xx MCU系列。此外,恩智浦还将举办技术会议,帮助开发者社区了解更多信息。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com