伊莱比特(EB)和恩智浦合作推出面向高度自动化驾驶系统的新平台

  • EB/NXP平台结合了伊莱比特EB robinos软件框架与恩智浦BlueBox自动驾驶开发平台,使汽车制造商能够更轻松地开发自动化驾驶功能。
  • 在6月20日到21日举行的“NXP Connects Silicon Valley”活动中,恩智浦和伊莱比特将展示新平台的自动驾驶和自动泊车能力。

加州圣何塞,2017年6月21日——汽车行业嵌入式联网技术解决方案的领先开发商伊莱比特(EB)与全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布,双方将合作推出一个强大的全新开发平台。新平台集成了恩智浦BlueBox自动驾驶开发平台和伊莱比特EB robinos软件框架,用于开发高度自动化的驾驶系统,使得汽车制造商能够更容易地开发高度自动化的驾驶功能。

在将自动驾驶应用推向市场的过程中,汽车制造商面临着巨大的障碍,有许多问题亟待解决。比如,如何快速可靠地对多个汽车传感器的数据进行路由,如何在公司内部处理复杂的软件开发,如何形成差异化等等。长期合作伙伴伊莱比特和恩智浦在开发新的软硬件综合解决方案时,考虑到了上述难题,因而所开发的新平台能够为汽车生产商带来前所未有的帮助。

关于EB robinos

  • EB robinos是第一个能够兼容各种硬件的综合软件框架,使汽车制造商和供应商能够不断提升自动化驾驶功能并推向市场,并且能够管理高级车载系统的复杂性。具体特性包括:
    - 采用功能强大的标准化架构,配有多种开放式接口和软件模块,适用于多种不同的驾驶功能
    - 采用模块化方法,能够加快自动驾驶功能的开发,整合自动驾驶所需的最高安全等级和错误管理功能
    - 运用人工智能,可实现高级的情况探测和路径规划功能。

关于恩智浦的BlueBox自动驾驶开发平台

  • 恩智浦BlueBox
    - 恩智浦BlueBox是自动驾驶车辆的综合计算机,符合全球汽车行业对于安全、动力和处理性能的严格要求。
    - 恩智浦BlueBox能够实时处理多股复杂的传感器数据流。EB robinos软件框架能将上述数据流路由到恩智浦BlueBox引擎,然后由硬件和软件加以处理,从而构建出车辆周围完整的360度环境模型。

引述:

Vision Systems Intelligence有限公司创始人兼首席顾问Phil Magney指出:“由于多种原因,开发车辆自动化功能非常具有挑战性。其中的一个难题是实现软件组件与目标平台的接口连接。EB robines与恩智浦BlueBox的结合意味着应用程序可以通过EB robinos开放接口规范在硬件上运行。如此一来,不仅节省了时间,而且能够合理构建所需功能。恩智浦的BlueBox是处理逻辑和支持逻辑的集合,可以满足自动驾驶对实时处理和安全性能的要求。借助EB robinos,开发人员现在可以使用完整的AV Stack(硬件和软件)进行开发,其中内置了应用程序和支持软件包,有助于缩短应用程序的开发时间。”

伊莱比特战略与合作执行副总裁Martin Schleicher表示:“处于自动驾驶开发最前沿的汽车制造商正面临日益增加的复杂性、越来越激烈的竞争和紧张的时间期限。恩智浦和伊莱比特携手合作,共同为汽车制造商提供了强大的竞争优势,使他们能够大幅加快高度自动驾驶功能的开发,把重点放在实现最高水平的安全性上。”

恩智浦汽车事业部自动驾驶平台架构师Davide Santo指出:“恩智浦的安全计算引擎BlueBox和EB robinos软件框架形成了完美的搭配。这两个强大模块的结合,使自动驾驶汽车的发展更进一步。这次合作是恩智浦开放平台支持战略的一部分。我们很高兴看到这一解决方案正在部署,同时也期待在不久的将来能把EB robinos整合到恩智浦BlueBox中。”

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

伊莱比特(EB)

伊莱比特(EB)是一家屡获殊荣且具有远见的全球供应商,为汽车行业提供嵌入式联网软件解决方案。伊莱比特在业内拥有超过25年的汽车软件开发经验,所开发的软件用在超过8000万辆汽车上,并为联网汽车基础设施、人机界面(HMI)技术、导航、驾驶辅助、电子控制装置(ECU)和软件工程服务提供灵活创新的解决方案。伊莱比特是Continental公司的全资子公司。详情请见:www.elektrobit.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com