恩智浦FTF2016技术论坛在美隆重开幕,展示多项最新技术帮助构建智能城市美好蓝图

与美国交通部深化合作促进智能城市的基础设施和市政服务发展

德克萨斯州奥斯丁(恩智浦FTF 2016)2016年5月17日讯– 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)在年度技术论坛(恩智浦FTF 2016)上展示了最新的解决方案,可帮助工程师和开发人员创造出安全、智能、互联的体验。这次会议的一个重要主题是未来智能城市,涉及复杂、多层面的物联网(IoT)发展机遇,范围涵盖公共和个人生活领域。根据联合国统计,到2050年,全世界约有将近70%的人口会生活在城市。恩智浦解决方案旨在满足IoT环境下的各种要求,改变人们生活、工作、娱乐的方式。对于城市来说,这意味着更智能的交通运输系统、人们获得更好的服务并拥有更健康的生活方式,以及在不断发展的数字化互联社会中有机地兼顾连接性和安全性,同时保证个人信息和隐私数据安全。

与美国交通部合作,促进智能治理的发展

美国交通部近日宣布深化与恩智浦在“智慧城市挑战赛”的合作,将在该项目中采用恩智浦RFID标签解决方案和智能卡。恩智浦RFID标签技术将帮助实现自动车辆识别,并进一步精简交通和道路收费的支付方式。智能卡将使电子政务服务更便捷、更安全。

目前,恩智浦对“智慧城市挑战赛”作出的贡献包括车辆之间以及车辆与基础设施之间(V2X)的技术;用于自动车辆识别和道路安全系统的长距离、安全、私密的RFID标签;以及智能卡,可实现交通、门禁控制、零售和其他多项服务功能。

推动智能交通的发展

恩智浦在技术论坛当天还演示了一款功能丰富、制造性极佳的自动驾驶汽车平台,该平台利用了恩智浦最新的BlueBox引擎,并在每一个ADAS节点上部署了恩智浦硅芯片和软件解决方案。系统演示包括BlueBox中央计算引擎、雷达、激光雷达和视觉检测技术,以及板载安全V2X系统 – 所有这些产品全部采用目前已投入量产或正在向客户提供样片的恩智浦硅芯片。恩智浦V2X技术对于智能城市来说具有极高的价值,因为它能让驾驶员“看见”角落周围的情况,并“看穿”交通障碍物——比如前方的大型卡车,从而缓解交通拥堵,有助于减少事故发生。

智能移动解决方案

恩智浦展示了MIFARE与NFC技术结合的诸多优势。从塑料卡和密钥卡到智能手机、手表和其他可穿戴设备。MIFARE是经过认证的通用标准,能为诸如公共交通、教育系统、银行和智能零售等安全关键型应用中的最新加密方式和安全认证提供支持。该演示将互联智能城市中的应用和客户交互点通过MIFARE和NFC连接在一起。

推动智能机器和智能楼宇的人机界面的发展

通过发布i.MX 8多传感器功能套件(MEK),恩智浦开启工业、医疗、汽车或其他媒体密集型应用的安全人机交互时代。强大的i.MX 8架构可让工程师探索并改进日常交互的多媒体和显示界面。

加速智能家居和智慧生活解决方案的开发

恩智浦发布了单芯片系统模块(SCM)产品组合的最新系列 — SCM-i.MX 6SoloX和V-link总线技术,为客户提供垂直整合的更多选择,适合空间受限型应用和IoT应用。这些高度集成的器件能缩短设计周期,大幅减少PCB面积,并为单个解决方案提供更出色的功能。公司还发布了一款家庭网关平台,能提供高达20 Gbps的宽带性能,另外还预置了额外的性能余量,支持多种应用,提升智能家居和智能楼宇的能效和舒适性。

恩智浦还发布了多款无线模块,能加快智能家居系统的普及,包括家庭网关、智能“终端节点”设备和家用电器。无线模块为FCC/CE/IC预认证,能载入最新的恩智浦Zigbee 3.0堆栈,让客户轻松、快速地将最新的无线产品推向市场。

此外,恩智浦还发布了高性能组件和集成模块,可用于固态RF烹饪电器,实现未来的智能厨房体验。

引领智能电子支付的发展

恩智浦推出了一款销售点(POS)读卡器解决方案平台SLN-POS-RDR,可让客户快速开发安全的接触式与非接触式支付系统并快速推向市场,从而增强了公司对于智能电子支付市场的支持。不断演进的电子支付市场上涌现针对最新支付设备的新型的形状因素、应用案例以及集成方式,恩智浦久经考验并经过认证的POS读卡器解决方案平台让设计人员得以超越传统的准入门槛而直接进行开发,从并专注于创新。

有关恩智浦FTF 2016的更多信息,请访问网站

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com