恩智浦MIFARE 2GO和Google Pay变革公共交通

多家公司将恩智浦MIFARE 2GO集成到 Google Pay带来无缝的移动出行体验

美国加州圣何塞,2018年3月19日 – 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI),既是安全连接解决方案领域的领导者,也是在全球超过750个城市使用的领先的非接触式交通支付和访问解决方案MIFARE的发明者,于今日宣布,已和Google就集成恩智浦的新型MIFARE 2GO云服务达成合作。MIFARE 2GO云服务是一种完整的端到端解决方案,用于管理集成到装有Google Pay的移动设备和可穿戴设备的基于MIFARE的数字化凭证。

这种集成旨在为乘客提供愉悦的出行体验,让他们能够用手机毫无延迟地购买交通出行权限,只需要将手机靠近终端,即可坐车。Google Pay解决方案提供丰富的功能,例如与购买车票对应的途中站点地图,以及出行记录的电子收据。

“在这个可以一碰即付乘车的时代,乘客无论采用何种旅行方式,都可以获得便捷、快速且针对该旅程的规划信息。我们为这种变革性的潜力而感到兴奋,将这种优势扩展到全球范围后,数百万使用公共交通工具的乘客都将从中获益。”Google支付产品管理部门副总裁Pali Bhat表示,“通过将现有的基于MIFARE产品的车票支付解决方案与Google Pay无缝集成,交通运营商可以通过移动设备为乘客提供完全数字化的体验。我们相信,这种全新集成将会为使用公共交通工具的乘客和他们所依赖的系统之间提供独特的全新交易和通信渠道。 ”

Android有20多亿活跃用户,是全球应用最广泛的操作系统。将Google Pay与兼具安全性、灵活性和可扩展性的MIFARE产品结合之后,这种解决方案将能够推动移动交通体验的发展,因为只要消费者拥有支持近场通信(NFC)的Android手机,就能够享受这种体验。

恩智浦资深副总裁兼安全交易与身份识别业务线总经理Rafael Sotomayor表示:“恩智浦以提供让生活更安全、更有趣的安全互联解决方案为使命。移动MIFARE服务让人们能从互联的生活方式中获益,他们只需使用设备连接丰富的城市服务即可。由恩智浦和Google Pay携手推出的这种新解决方案是迈向未来交通的一大步,是恩智浦不懈追求,致力于为全球使用MIFARE生态系统的数亿公共交通乘客提供安全、智能和可扩展优势的一部分。”

为交通机构带来可扩展性和安全性

MIFARE 2GO可以和现有的MIFARE非接触式技术基础设施配合使用,且满足行业对安全性和可扩展性的要求。全球交通机构都可以使用MIFARE 2GO,它的灵活性和高效性让公共交通运营商能够定义自己的票务服务,并通过集成额外的城市服务来为客户提供更多的价值,即使这些城市服务是由第三方提供商提供(例如共享单车、停车服务等)。MIFARE 2GO能够降低现金处理和凭证管理成本,对于服务提供商而言,是非常有吸引力的解决方案。如需了解有关MIFARE 2GO云服务的更多信息,请访问www.mifare.net/mifare2go

这种解决方案是由恩智浦和Google联合设计和共同推荐的最高效安全方案,它将基于防篡改安全元件(SE)的硬件安全与基于云的风险防范引擎相结合,为交通运营商和OEM广泛采用此解决方案提供所需的安全性。

对于移动设备,可使用恩智浦提供的达到通用标准EAL5+的SE+NFC解决方案,作为高级安全保护模块,提供高级别的安全性,以帮助制造商和开发人员降低因安全漏洞带来的风险。

拉斯维加斯率先部署了MIFARE 2GO和Google Pay

拉斯维加斯单轨电车公司最先部署了这种解决方案。该铁路系统连接了拉斯维加斯大道沿线的酒店度假村和大型会议设施,途经多个乘车点,每年接待数百万乘客,让他们能够体验这种新型交通票务购买和信息使用方式。早前在CES 2017展会上,两家公司就曾合作完成了交通车票和会议证件的首次集成

拉斯维加斯单轨电车公司的资深副总裁兼首席营销官Ingrid Reisman表示:“我们很荣幸能够与恩智浦再次合作,推出又一项全球首创的交通乘车体验和车票集成。在全世界最令人激动的地方之一,我们建立了一套独特的系统,我们始终希望能够推出新的创新成果,超越人们的期望,进一步丰富拉斯维加斯带给人们的绚烂体验。”

恩智浦的安全移动交通解决方案

实现移动交通体验,是恩智浦“为消费者提供无缝互联体验”使命的组成部分。恩智浦是全球唯一一家能够提供完整的端到端移动钱包解决方案的公司,包括NFC硬件和软件、嵌入式安全元件硬件、Java Card操作系统、小应用程序、用于实现安全性的可信配置服务,以及面向支付、交通和其他应用的配置服务。恩智浦已在全球范围内成功实施多例智能手机交通安全非接支付使用案例,以及多项经证实具备安全性和可扩展性的MIFARE部署

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

恩智浦

岳明

Greater China & SAPAC PR

办公电话:+86-21-2205-2690

电子邮箱:ming.yue@nxp.com


奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com