新一代Kinetis无线微控制器提升物联网设备性能和安全性

单芯片双核MCU支持蓝牙5、Thread和Zigbee,同时提升消费和工业物联网设备的安全性

德国纽伦堡(2018年嵌入式系统展会) – 2018年2月27日 – 当今的许多设备需要将主微控制器(Host MCU) 连接到无线网络,这会增加尺寸和复杂性,同时也会使设计、软件开发、采购、供应链和物流更加繁杂。代表了新一代Kinetis MCU的全新K32W0x无线MCU平台,作为恩智浦广泛的边缘计算产品组合的一部分,可以让设备更强大、更安全。K32W0x平台是其前代产品的补充增强版,通过更高性能、更多功能和更高安全性,应对不断发展的物联网格局。这款新平台是首个具有双核架构和嵌入式多协议RF的单芯片器件,使物联网产品开发者能够通过单一供应商获得从硅芯片、软件、工具、支持到采购的一系列服务,因而整体降低了产品的复杂性、尺寸和成本,与此同时还提升了功能性和安全性。

作为恩智浦新一代Kinetis MCU的首款产品,K32W0x MCU平台将主控制器和无线MCU集成到一个小尺寸器件中,实现了复杂应用小型化,而此前的那些应用通常需要尺寸更大、成本更高的双芯片解决方案。消费类设备(例如可穿戴设备、智能门锁、恒温器和其他智能家居设备等)以及各种健康保健、商业和工业物联网应用都可受益于K32W0x无线MCU平台的多协议RF和强大的性能优势。

i.MX 8M Mini
    K32W0x无线MCU平台的主要特性
  • 双核:Arm® Cortex®-M4内核用于高性能应用处理,Cortex-M0+内核用于低功耗连接和传感器处理
  • 大容量内存:1.25 MB闪存和384 kB SRAM支持全功能应用以及连接协议
  • 多协议RF:支持蓝牙5和 IEEE® 802.15.4,包括基于IP的Thread Mesh网络协议栈和Zigbee 3.0 Mesh网络协议栈
  • 支持HomeKit,支持通过蓝牙5连接到iCloud

更安全的物联网设备

当今的许多物联网设备的安全等级达不到防御危及网络的安全威胁的要求。防范这些不断变化的威胁是K32W0x平台的主要关注点——旨在确保物联网设备及其数据的机密性、完整性和真实性。

    K32W0x安全系统的安全特性包括:
  • • 加密子系统(包括专用内核、专用指令和数据存储器)用于加密、签名和执行哈希算法(包括AES、DES、SHA、RSA和ECC)
  • • 安全密钥管理用于存储和保护敏感的安全密钥
  • • 在检测到安全漏洞或物理篡改事件时,擦除加密子系统内存(包括安全密钥)
  • • 资源域控制器用于访问控制、系统内存保护和外围设备隔离
  • • 内置安全启动和安全无线编程 (OTA),旨在确保设备中只运行经过授权和认证的代码

为扩展K32W0x MCU平台的片内安全特性,恩智浦与生物识别认证领域的领导者B-Secur合作开发了一个使用个体独有的心跳模式(心电图/ECG)来验证身份的系统。该系统比使用个人指纹或语音认证更安全。恩智浦在2018年嵌入式系统展会上完整演示了这项创新技术。

器件名称 蓝牙5 Thread Zigbee 3.0
K32W042 x x x
K32W032 x
K32W022 x x

K32W0x平台现已提供样品,计划在第三季度末正式推出。有关K32W0x MCU平台的更多信息,请访问www.nxp.com/K32W0x

欲了解恩智浦参加本次展会的最新消息,请访问恩智浦2018年嵌入式系统展会新闻中心:www.nxp.com/:EMBEDDEDWORLD-PRESS-ROOM.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com