新恩智浦亮相CES 2016——推出多项最新技术和产品,拉近人与智能生活距离

中国上海,2016年1月7日讯——恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)在近日于美国拉斯维加斯开幕的2016年CES消费电子展上,推出了一系列智能汽车、智能家居、可穿戴设备领域最具创新的技术与产品。这是恩智浦在完成了与飞思卡尔合并后首次亮相CES,展示了其在安全无线互联领域更加完善和强大的技术实力,也大幅拉近了消费者与智能生活的距离。

智能汽车——最小的车用雷达芯片

恩智浦在本届CES上推出了目前全世界最小(7.5×7.5mm)的单芯片77GHz高分辨率RFCMOS IC雷达芯片。车用雷达能准确提供汽车行驶环境的相关数据,因此无论在当前还是未来都是汽车ADAS系统中的核心。恩智浦该款车用雷达芯片的超小尺寸使其可以近乎隐形地安装在汽车的任意位置,且其功耗比传统雷达芯片产品低40%,为汽车传感器的设计安装提供了极大便利。目前恩智浦已经将该产品的工作原型交付部分关键汽车厂商,来自谷歌的工程师们已开始在其无人驾驶汽车项目中对该款芯片进行测试。

据市场研究机构IHS Research预测,随着ADAS系统的广泛应用,未来几年汽车雷达传感器市场的年均增长率将高达23%,预计到2021年的市场需求总量将达五千万部。

智能家居——业内最全面的设备解决方案

为应对智能家居生产制造过程中设备初始设置的复杂性问题,恩智浦在CES 2016上推出了迄今为止业界最为全面的智能家居解决方案,通过技术集成满足家用智能设备制造对于安全、互联和便利性的需求。

恩智浦在本次展会上发布的智能家居解决方案涵盖了智能照明、烟雾探测、动作感知等一系列当前热门的智能家居应用领域。这些高度集成的解决方案可以帮助智能家居产品制造商大幅提升生产效率,将产品上市时间缩短50%。而对于终端消费者来说,则意味着更加安全,安装和使用更加便利。

这些全面解决方案集成了端到端安全、NFC、声音感应、基于ARM架构的网关应用处理器以及不可知方式通讯等各项领先的智能家居相关技术,可实现从节点、网关到云端的全面安全以及设备一键连接入网、低功率待机与语音识别、跨协议通讯等功能;开发评估方案则包括独立的照明方案、端节点方案、技术评估包(EK-004)和生产模块(JN5169、JN5179)。

可穿戴设备——最节能蓝牙低功耗芯片、智能无线耳机

恩智浦在此次展会上同时推出了用于可穿戴设备的最新蓝牙低功耗(BLE)片上系统解决方案QN9080。作为目前节能效果最好的BLE芯片,其能源使用效率比现有产品提升40%,在行业内首次将可穿戴智能设备电池续航时间延长到一个月。华米科技等可穿戴设备企业作为合作伙伴共同参与了QN9080的开发过程。

此外,恩智浦与欧洲耳机制造商BRAGI在展会上共同展示了首款智能及真正意义上的无线耳机。恩智浦为DASH耳机配备的是其最新研制的近场磁感应(NFMI)技术NXH2280芯片与Kinetis

K24微控制器。借助恩智浦的技术和产品,DASH耳机可实现与设备之间的无线交互通讯,既可做独立的音乐播放器,又可用作智能手机的外围设备,甚至可以在水下使用。

在2015年12月完成与飞思卡尔的合并之后,全新的恩智浦通过整合两家企业的行业经验和技术积累,整体实力显著提升,已经在汽车半导体、安全识别、通信处理器、通用微控制器等领域成为当之无愧的市场领先品牌。此次在CES 2016上展示的产品中有很多就是原两家公司各自优势技术结合的成果。恩智浦全球市场销售资深副总裁兼中国区总裁郑力在公司宣布合并完成当日曾表示,中国是恩智浦最为重要的市场和投资地。新恩智浦将进一步提升产品与服务在中国的本土化水平,深化与国内半导体行业的合作,持续为中国市场引进分享国际先进的技术、经验和资源,支持中国本土半导体行业生态系统的健康发展和创新升级。本次在CES 2016上展示的各项产品和技术表明,恩智浦已经能够在射频、安全、连接、汽车、模拟、传感器和网络的设计等方面提供完整的解决方案,未来将为促进中国的物联网相关产业发展起到更加显著的作用。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov 获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com