恩智浦推出全球首款单芯片解决方案兼容全球所有车载信息娱乐和广播标准

  • 兼容全球数字和模拟广播标准AM/FM、DAB(+)、DRM(+)以及HD的软件定义多标准设备
  • 集6个IC于一体的超紧凑型单芯片:无线电和音频合二为一的高性能系统解决方案
  • 与恩智浦最新的汽车多媒体处理器系列和下一代恩智浦智能D级放大器无缝集成

美国内华达州拉斯维加斯–2017年1月4日(全球新闻资讯)——在CES® 2017上,全球领先的汽车和车载信息娱乐半导体解决方案提供商恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V(纳斯达克代码:NXPI)宣布推出SAF4000,这是全球首款全集成式软件定义的无线电解决方案,能够兼容包括AM/FM、DAB+、DRM(+)以及HD在内的全球所有广播音频标准。这种新的IC以单个超紧凑型RFCMOS设备取代了现今使用的多芯片解决方案,体现了我们在简化高性能信息娱乐平台开发方面实现的重大突破。

SAF4000由软件定义,因此可为汽车OEM厂商简化物流过程:只需借助生产线末端的固件更新,单个硬件设备即可满足所有地区的广播要求,无需在全球提供多种不同的硬件和软件产品,从而节省了成本并降低了复杂性。与恩智浦最新推出的i.MX 8应用处理器和最新的TDF8534智能D级放大器相结合,恩智浦现在能够在市场上提供高性能、易于使用且集成音频的完整汽车信息娱乐平台。

汽车无线电过去需要一个大型的印刷电路板和6个不同的IC,
恩智浦SAF4000解决方案集6个IC于一体,能够兼容全球所有广播音频标准

在竞争激烈的汽车市场上,车载信息娱乐是汽车制造商能否取得成功的一项关键因素。借助SAF4000的高集成度,不仅可以降低复杂性和节省系统成本,同时还能获得60%的功耗和空间节省,从而带来更高的设计灵活性。

评论:

恩智浦车载信息娱乐和驾驶辅助部门资深副总裁兼总经理Torsten Lehmann表示:“对汽车行业而言,从多芯片分立元件向单芯片RFCMOS解决方案迈进是一次真正的巨大突破。单芯片意味着硬件体积更小,开发更容易,全球范围集成更简单,同时还能够兼容多个不同的数字和模拟无线电标准,并可通过软件在它们之间切换。这个全新单芯片系列为中央信息娱乐音响本体、分布式无线电/音频系统以及智能天线解决方案提供了完美支持。”

上市时间

现向主要客户提供工程样品。

资料来源

恩智浦全新无线电IC SAF4000

简要说明:

在全球20大一级汽车产品中,恩智浦无线电设计名列第19位,在过去10年中,交付了5亿多台汽车无线电产品。恩智浦继续提供一流的RFCMOS和SDR集成(软件定义的无线电)。

在过去10年中,恩智浦交付了4亿台汽车放大器。新推出的TDF8534是市场上首款全数字放大器。它的体积极小,并可同时支持5个通道。

i.MX多媒体处理器现已部署到6500多万辆汽车上。i.MX 8是一款高度可扩展、功能强大的应用处理器,专用于提升未来互联汽车的多媒体体验。可提供样品。恩智浦提供了全套的解决方案,其中包括参考设计和软件支持,在将i.MX 8与SAF4000结合使用时,客户可以从中获益。如需了解更多信息,请访问 www.nxp.com/iMX8

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com