恩智浦为五家领先的汽车OEM制造商提供汽车NFC技术,推动安全连接的进步

西班牙巴塞罗那- 2017年2月27日——在2017年世界移动通信大会(Mobile World Congress)上,近距离无线通信(NFC)的共同发明者和汽车半导体解决方案的全球领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)宣布,五家领先的汽车OEM制造商将在未来的汽车中配备恩智浦的NFC器件。该技术将实现智能手机和智能汽车之间的安全交互,如补充汽车门控、蓝牙和Wi-Fi配对、个性化及支付功能等。

随着支持NFC功能的手机和可穿戴设备的普及不断刺激消费者需求,NFC始终保持强劲的发展势头。这些NFC器件可与智能城市基础设施互动,用于进入酒店客房、健身俱乐部、公共交通设施、停车场入口、体育馆和智能汽车。

在汽车领域,NFC可提供广泛的智能服务。

汽车NFC能够:

  • 在安全、限制的基础上,为家人和朋友等多位用户授予和撤销车辆使用权限。
  • 提供灵活的车队管理和汽车共享解决方案。
  • 安全的蓝牙和Wi-Fi配对。
  • 将智能手机上的目标点转移到汽车的导航系统。
  • 支持车上购物。
  • 提醒驾驶员保养状态和无线更新。
  • 调整车辆的个性化设置,如座椅和车镜。

全新恩智浦NCx3320

恩智浦NCx3320是一款汽车级NFC收发器IC,专为安全汽车门控而优化,可实现更高级别的安全性、便捷性。NCx3320补充了以前发布的NCx3340 NFC控制器系列,此系列在汽车市场颇受欢迎、有口皆碑。

NCx3320的功能

  • 为低功耗操作和电话/卡检测距离确立了新标准,成为智能汽车门控等外部汽车应用的理想选择。
  • 随附通用软件库,可以在不同MCU之间轻松移植,大幅缩短应用开发时间。
  • 符合-40°C至125°C温度范围。
  • 采用门把手参考设计,可降低进入门槛,成功集成NFC。

基于NCx3320的门把手参考设计

  • 在单个印刷电路板上结合恩智浦的NCx3320与恩智浦符合汽车标准的MCU S12ZVL。
  • 提供小外形尺寸,可满足门把手内空间有限所造成的严格限制,可轻松安装到实际汽车应用内部。
  • 门把手参考设计采用专用软件工具,可使用智能手机或智能卡提供关键使用案例,如安全汽车门控和发动机启动时的驾驶员身份验证。
  • 它可评估汽车硬件和软件环境中的NCx3320低功耗模式工作特性。
  • 加快一级供应商的开发时间。

相关引语

恩智浦新业务、安全汽车门控总监Rainer Lutz表示:“我们在NFC、安全和汽车领域拥有资深专业知识,这让我们成为汽车OEM制造商在安全连接智能汽车和智能手机等应用方面值得信赖的顾问。恩智浦NCx3320进一步扩展了我们的产品组合,相关参考设计确保我们成为一级供应商称职的合作伙伴,即便是在最具挑战的环境中,也能构建坚固耐用的解决方案。”

NFC简要说明

  • NFC是由恩智浦共同研发的一种近距离RFID技术,这是非接触式智能卡技术的成果。
  • 恩智浦NFC技术在一些世界最敏感的安全应用中已经得到信赖。
  • 基于NFC的智能门禁不需要蜂窝服务或Wi-Fi®即可使用,并且即便在电池用尽的情况下也能打开和启动汽车。无论是在地下停车库、偏僻的乡村还是在某种紧急情况下,智能钥匙都是一个至关重要的设备,可以提供手动后备支持,用于打开和启动汽车。

资源

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com