恩智浦为便携式设备推出基于ARM Cortex-M4和业内最大嵌入式SRAM内存的微控制器

恩智浦基于ARM的Kinetis K27/K28系列微控制器提供1MB嵌入式SRAM内存和2MB闪存,系统能耗更低,电池使用寿命更长,能使便携式显示应用渲染出更加丰富的图形

德国纽伦堡,2017年3月14日(2017年嵌入式系统展会)——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出基于ARM® Cortex®-M4的新型Kinetis K27/K28微控制器(MCU)系列,以满足便携式显示应用领域日益增长的需求。最新的150 MHz Kinetis MCU可在电池供电应用中实现出色集成,与当前MCU相比,其嵌入式SRAM内存容量增加4倍,且提供2MB闪存。大容量内存、更高的集成能力,以及更低的系统功耗,使得此款MCU具有更长的电池寿命,且支持更丰富的图形,从而在多种应用中实现用户体验的优化。

恩智浦高级副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“采用恩智浦的新型Kinetis K27/K28 MCU之后,嵌入式设计师能够超越原先的集成限制,打造出更具竞争力的产品,从而最大程度发挥设备价值。我们的新型高性能微控制器,支持更好的用户界面和高端定制应用,同时能够延长电池使用寿命,这些特点对于实现让客户生产的物联网设备、智能家居产品、可穿戴设备和工业便携设备在市场中脱颖而出这一目标起着至关重要的作用。”

1MB嵌入式SRAM内存将使得系统能耗更低,图形缓冲区容量更大,从而实现高能效和高性能。用户因此能够在可穿戴设备和其他便携式图形显示系统中安装更多软件和应用程序。出色的集成能力也能减小系统电路板的尺寸,满足便携式设备对小体积的需求。

最新的Kinetis K27/K28 MCU支持多种外设,包括可优化电池寿命的低功耗外设、用于高速传输数据的双USB控制器、用于存储更多项目和数据的外部存储器接口,以及在互联物联网设备中管理传感器的模拟外设或其他外设。

Kinetis K27/K28采用FRDM-K28F低成本开发平台,配有板载分立式电源管理器、加速度计、QuadSPI串行闪存、USB高速连接器和全速USB OpenSDA。FRDM-K28F电路板还支持可选的扩充板,以便添加USB-Type C和蓝牙®低能耗(BLE)连接器,也可添加MikroElektronika提供的5英寸LCD电容触控显示板,从而满足需要丰富图形应用的相应需求。MikroElektronika公司的首席业务开发官Djordje Marinkovic博士表示:“作为恩智浦的重要合作伙伴,我们采用了恩智浦的新型Kinetis微控制器,把我们的TFT Proto 5英寸电容式扩充板打造成为一件精巧的视频显示器。”

此外,恩智浦通过MCUXpresso SDK提供整套软件工具,为恩智浦微控制器提供软件支持,包括系统启动、外设驱动程序、USB和连接堆栈、中间件,以及实时操作系统(RTOS)内核。

上市时间

新型Kinetis K27/K28 MCU产品系列将于2017年4月上市。了解更多信息,请访问 www.nxp.com/Kinetis/Kseries

欢迎参加于德国纽伦堡举办的2017年嵌入式系统展会,亲身体验恩智浦技术

2017年嵌入式系统展会将在德国纽伦堡展览中心举行,恩智浦展台位于4A – 220,期待您的莅临。届时,您可观看创新的嵌入式解决方案演示,了解它们为物联网产业(从智能汽车到智能工业)提供的支持。

有关恩智浦参加2017嵌入式系统展会的更多信息,请访问 www.nxp.com/EW17/mediacenter

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Kinetis是NXP B.V的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Ltd或其子公司在欧盟和/或其他地区的商标或注册商标。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com